990-6318F-006

Ver las alarmas activas

Cuando hay una alarma activa en el sistema, se muestra un símbolo que indica el nivel de alarma en la esquina superior derecha de la pantalla y se activa la alarma sonora.

  1. En la pantalla de inicio, seleccione Status (Estado) > Active Alarms (Alarmas activas). También puede silenciar la alarma sonora temporalmente sin necesidad de iniciar sesión tocando la pantalla. Si inicia sesión y toca la pantalla, la alarma sonora se silenciará permanentemente.
  2. A continuación, podrá examinar la lista de alarmas activas con las flechas izquierda y derecha.
  3. Pulse el botón Refresh (Actualizar) para actualizar la lista con las alarmas activas más recientes.

Niveles de alarma

Hay tres niveles de alarma:

  • Crítica: Debe llevar a cabo una acción inmediata y llamar a Schneider Electric.

  • Advertencia: La carga sigue recibiendo alimentación, pero es necesario realizar alguna acción. Llamar a Schneider Electric.

  • Informativa: No requiere una acción inmediata. Compruebe a la brevedad posible el motivo que ha activado la alarma.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.