Solución de problemas
A continuación se enumeran las situaciones más comunes en las que el equipo no funciona de la manera prevista, la causa más probable y una posible acción correctiva.
Si la acción correctiva sugerida no permite que el equipo vuelva a funcionar con normalidad, póngase en contacto con Schneider Electric para obtener ayuda.
| Situación | Causa posible | Acción correctiva |
|---|---|---|
| El RPP no tiene potencia de entrada. | No hay ninguna fuente de entrada disponible. |
Restaure la fuente de entrada. Compruebe la continuidad del cableado entre la entrada del RPP y la fuente de entrada. |
| Algunos circuitos de salida no tienen alimentación. | El disyuntor o los disyuntores de derivación asociados están apagados. | Encienda el disyuntor o los disyuntores de derivación. |
| El cableado entre los disyuntores de derivación y el equipo es incorrecto. |
Compruebe la continuidad del cableado y la correcta secuencia de fases entre los disyuntores de derivación y el equipo. |
|
| El equipo asociado con el disyuntor de derivación funciona por encima de la carga nominal. |
Programe una comprobación de la carga del equipo con Schneider Electric; verifique el balanceo de la carga si es posible. |
|
| El disyuntor de derivación no funciona. | Sustituya el disyuntor de derivación no operativo. | |
| En el RPP no hay salida, pero la pantalla está activa. | El disyuntor de entrada principal se ha disparado. |
|
| La salida del RPP está activa, pero la pantalla no está activa. | Los fusibles del control de alimentación se han fundido. | Sustituya los fusibles. |
| Sobretensión/baja tensión. | El SAI o el acondicionador de potencia aguas arriba no están operativos. | Corrija el problema en la fuente de entrada. |
| Caída de tensión debido a la distancia o a una carga excesiva en la salida. | Reduzca la distancia o reduzca la carga. |