990-6318F-006

Mensajes de alarma

Pantalla con texto de alarma Descripción Acción correctiva
<LX> Phase Loss Alarm (Alarma de pérdida de fase <LX>)

Se detecta pérdida de fase de suministro de entrada L1, L2 o L3.

Compruebe la fuente de entrada y la fase afectada.
A Circuit Breaker within the Unit has Tripped (Se ha disparado un disyuntor en la unidad)

Se ha disparado un disyuntor en la unidad.

Compruebe el disyuntor e identifique la causa del disparo. Borre el suceso de disparo y cierre el disyuntor.
<Panel X> Branch <Breaker X> <Pole X> Apparent Power Below Minimum (<Panel X> <Disyuntor de derivación X> <Polo X> Potencia aparente por debajo del mínimo) El disyuntor de derivación X del panel X muestra que la potencia aparente está por debajo del umbral mínimo en el polo X. Compruebe la potencia del disyuntor de derivación afectado, evalúe el valor del umbral y ajústelo a su situación.
<Panel X> Branch <Breaker X> <Pole X> Apparent Power Overload (<Panel X> <Disyuntor de derivación X> <Polo X> Sobrecarga de potencia aparente)

El disyuntor de derivación X del panel X muestra que la potencia aparente está por encima del umbral máximo en el polo X.

Compruebe la potencia del disyuntor de derivación afectado, evalúe el valor del umbral y ajústelo a su situación.
<Panel X> Branch <Breaker X> <Pole X> High Current Alarm at Phase <LX> (<Panel X> <Disyuntor de derivación X> <Polo X> Alarma de corriente elevada en fase <LX>)

El disyuntor de derivación X del panel X muestra que la corriente de fase L1, L2 o L3 está por encima del umbral alto en el polo X.

Compruebe la corriente del disyuntor de derivación afectado, evalúe el valor del umbral y ajústelo a su situación.
<Panel X> Branch <Breaker X> <Pole X> Low Current Alarm at Phase <LX> (<Panel X> <Disyuntor de derivación X> <Polo X> Alarma de corriente baja en fase <LX>)

El disyuntor de derivación X del panel X muestra que la corriente de fase L1, L2 o L3 es inferior al umbral bajo en el polo X.

Compruebe la corriente del disyuntor de derivación afectado, evalúe el valor del umbral y ajústelo a su situación.
<Panel X> Branch <Breaker X> <Pole X> Maximum Current Alarm at Phase <LX> (<Panel X> <Disyuntor de derivación X> <Polo X> Alarma de corriente máxima en fase <LX>)

El disyuntor de derivación X del panel X muestra que la corriente de fase L1, L2 o L3 está por encima del umbral máximo en el polo X.

Compruebe la corriente del disyuntor de derivación afectado, evalúe el valor del umbral y ajústelo a su situación.
<Panel X> Branch <Breaker X> <Pole X> Minimum Current Alarm at Phase <LX> (<Panel X> <Disyuntor de derivación X> <Polo X> Alarma de corriente mínima en fase <LX>)

El disyuntor de derivación X del panel X muestra que la corriente de fase L1, L2 o L3 está por debajo del umbral mínimo en el polo X.

Compruebe la corriente del disyuntor de derivación afectado, evalúe el valor del umbral y ajústelo a su situación.
Input Breaker Open (Disyuntor de entrada abierto)

El disyuntor de entrada principal está abierto.                                                                        

Compruebe el disyuntor de entrada principal y ajuste la posición o la configuración de alarmas según sea su situación.
Input Current High Alarm at Phase <LX> (Alarma de corriente de entrada alta en fase <LX>)

La corriente de fase L1, L2 o L3 está por encima del umbral alto.

Compruebe la corriente de entrada de la fase afectada, evalúe el valor del umbral y ajústelo a su situación.
Input Current Low Alarm at Phase <LX> (Alarma de corriente de entrada baja en fase <LX>)

La corriente de fase L1, L2 o L3 es inferior al umbral bajo.

Compruebe la corriente de entrada de la fase afectada, evalúe el valor del umbral y ajústelo a su situación.
Input Current Maximum Alarm at Phase <LX> (Alarma de corriente de entrada máxima en fase <LX>)

La corriente de fase L1, L2 o L3 está por encima del umbral máximo.

Compruebe la corriente de entrada de la fase afectada, evalúe el valor del umbral y ajústelo a su situación.
Input Current Minimum Alarm at Phase <LX> (Alarma de corriente de entrada mínima en fase <LX>)

La corriente de fase L1, L2 o L3 está por debajo del umbral mínimo.

Compruebe la corriente de entrada de la fase afectada, evalúe el valor del umbral y ajústelo a su situación.
Input Voltage Maximum Alarm at Phase <LX> (Alarma de tensión de entrada máxima en fase <LX>)

La tensión de entrada L1, L2 o L3 está por encima del umbral máximo.

Compruebe la tensión de entrada de la fase afectada, evalúe el valor del umbral y ajústelo a su situación.
Input Voltage High Alarm at Phase <LX> (Alarma de tensión de entrada alta en fase <LX>)

La tensión de fase de entrada L1, L2 o L3 está por encima del umbral alto.

Compruebe la tensión de entrada de la fase afectada, evalúe el valor del umbral y ajústelo a su situación.
Input Voltage Low Alarm at Phase <LX> (Alarma de tensión de entrada baja en fase <LX>)

La tensión de fase de entrada L1, L2 o L3 es inferior al umbral bajo.

Compruebe la tensión de entrada de la fase afectada, evalúe el valor del umbral y ajústelo a su situación.
Input Voltage Minimum Alarm at Phase <LX> (Alarma de tensión de entrada mínima en fase <LX>)

La tensión de fase de entrada L1, L2 o L3 está por debajo del umbral mínimo.  

Compruebe la tensión de entrada de la fase afectada, evalúe el valor del umbral y ajústelo a su situación.
NMC Communication Lost with <X> Meter (Comunicación de NMC perdida con medidor <X>)

Se ha perdido la comunicación con el medidor de la administración de red de la interfaz a la entrada, el medidor de salida o el medidor de derivación.

Compruebe los cables de señal. Compruebe que el medidor esté energizado y que se haya configurado correctamente. Consulte la documentación del medidor de potencia suministrada con el medidor de potencia. Si la alarma persiste, póngase en contacto con Schneider Electric.
Input Active Power Phase <LX> Overload (Sobrecarga de fase de potencia activa <LX>)

La potencia activa de entrada de la fase L1, L2 o L3 está por encima del umbral alto seleccionado.

Compruebe la potencia de entrada de la fase afectada, evalúe el valor del umbral y ajústelo a su situación.
Input Apparent Power Phase <LX> Below Normal (Fase de entrada de potencia aparente <LX> debajo de normal)

La potencia aparente de entrada de la fase L1, L2 o L3 está por debajo del umbral mínimo seleccionado.

Compruebe la potencia de entrada de la fase afectada, evalúe el valor del umbral y ajústelo a su situación.
Input Apparent Power Phase <LX> Overload (Sobrecarga de fase de entrada de potencia aparente <LX>)

La potencia aparente de entrada de la fase L1, L2 o L3 está por encima del umbral máximo seleccionado.

Compruebe la potencia de entrada de la fase afectada, evalúe el valor del umbral y ajústelo a su situación.
Input Frequency Out of Range (Frecuencia de entrada fuera de rango)

La frecuencia de entrada está fuera del rango.

Compruebe la frecuencia de entrada, evalúe el valor del umbral y ajústelo a su situación.
Input Power Factor Deviation Alarm at Phase <LX> (Alarma de desviación del factor de potencia de entrada en fase <LX>)

Existe una desviación del factor de potencia de entrada de la fase L1, L2 o L3.

Compruebe la desviación del factor de potencia de entrada de la fase afectada, evalúe el valor del umbral y ajústelo a su situación.
Transient Voltage Surge Suppressor Alarm (Alarma de supresor de sobretensión transitoria)

El supresor de sobretensión transitoria requiere la intervención del servicio técnico.

Póngase en contacto con Schneider Electric para programar una visita de mantenimiento.
NOTA: Póngase en contacto con Schneider Electric si el RPP funciona correctamente y la alarma persiste, o si no se puede encontrar la causa de la alarma.
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.