990-6318F-006

Conexión de los cables de entrada

NOTA: El tamaño máximo permitido del cable de neutro es de 350 kcmil con los terminales de cable preinstalados. Para cable del neutro de >350 a <500 kcmil, sustituya el terminal de cable del neutro preinstalado por el kit TME69214. Consulte Instalación del kit de terminal de cable mecánico de neutro TME69214 (opcional) para obtener más información.
  1. Pase los cables de entrada por la parte superior o inferior del armario.
  2. Conecte los cables de entrada de la fuente de entrada 1 (GEC, L1, L2, L3, N).
  3. Conecte los cables de entrada de la fuente de entrada 2 (si está presente) (GEC, L1, L2, L3, N).
  4. Sujete con bridas los cables de entrada a los puentes para cables de la izquierda y la derecha.
    NOTA: Vuelva a colocar todas las cubiertas y placas de protección que se retiraron durante la instalación.
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.