990-6318F-006

Configurar los ajustes de la pantalla

  1. En la pantalla de inicio, seleccione Configuration (Configuración) > Display (Pantalla) > System Settings (Configuración del sistema).
  2. Elija una opción en Alarm Volume (Volumen de alarma). Elija entre las opciones siguientes: Off (Desactivado), Low (Bajo), Medium (Medio) y High (Alto).
  3. Elija una opción en Button Volume (Volumen de botones). Elija entre las opciones siguientes: Off (Desactivado), Low (Bajo), Medium (Medio) y High (Alto).
  4. Elija una opción en Brightness (Brillo). Elija entre las opciones siguientes: Low (Bajo), Medium (Medio) y High (Alto).
  5. Active o desactive la opción Backlight Timeout (Tiempo de espera retroiluminación). Si desea activar el tiempo de espera de retroiluminación, defina el límite de tiempo en minutos para la activación de la luz de fondo. Elija entre las opciones siguientes: 60, 30, 10, 5 y 1.
  6. Defina la intensidad de la luz de fondo. Elija entre las opciones siguientes: Off (Desactivada), Very Low (Muy baja), Low (Baja) y Medium (Media).
  7. Defina en minutos el límite de tiempo para el cierre de sesión automático. Elija entre las opciones siguientes: 60, 30, 10, 5 y 1.
  8. Pulse OK para guardar la configuración.
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.