Procedimiento de instalación
ADVERTENCIA |
|---|
|
Peligro de vuelco
El armario tiene el centro de gravedad en la parte superior
y puede volcar. Muévalo y guárdelo con cuidado hasta que
se ancle al suelo y a la pared.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves, muerte o daños
en el equipo.
|
- Anclar el armario al suelo y a la pared.
- Siga uno de estos procedimientos:
- Solo para cables del neutro >350 a <500 kcmil con terminales mecánicos: Instalación del kit de terminal de cable mecánico de neutro TME69214 (opcional)
- Conexión de los cables de entrada.
- Conexión de la carga a los disyuntores de derivación.
- Conexión de los cables de Modbus/Ethernet.
- Instalación final.
Para obtener información sobre el desmantelamiento o el traslado del RPP una vez finalizada la instalación, consulte Desmantelamiento o traslado del RPP a una nueva ubicación.
ADVERTENCIA