990-6318F-006

Instalación de un disyuntor de derivación

IMPORTANTE: Para armarios con tableros eléctricos NQ e IP2X que utilicen disyuntores de derivación con prefijo de catálogo QO o QOB, la carga continua máxima* en cualquier disyuntor de derivación no debe superar el 80 % de la capacidad nominal del disyuntor de derivación.
IMPORTANTE: Para armarios con tableros eléctricos NF que utilicen disyuntores de derivación con prefijo de catálogo EDB y EGB, los conectores de derivación se limitan a una corriente nominal combinada máxima de disyuntor de 170 A. La carga continua máxima* en cualquier disyuntor de derivación no debe superar el 80 % de la capacidad nominal del disyuntor de derivación.
  1. Apague el RPP. Siga las instrucciones de Apagar el RPP.
  2. Abra la puerta frontal.
  3. Coloque el nuevo disyuntor de derivación en posición abierta (OFF).
  4. Instale el nuevo disyuntor de derivación en una posición vacía del tablero eléctrico:
    • En el caso del disyuntor de derivación de tipo QO: encaje el extremo del terminal de hilos del disyuntor en el riel de montaje; a continuación, empuje hacia dentro hasta que los ganchos encajen correctamente en el conector de derivación.
    • En el caso de los disyuntores de derivación de tipo QOB: encaje el extremo del terminal de hilos del disyuntor en el riel de montaje. A continuación, empuje hacia dentro hasta que el conector del disyuntor de derivación esté centrado en el orificio de montaje del conector de derivación. Inserte el tornillo en el orificio del conector de derivación y apriételo de 2 a 2,4 Nm (18-21 lb-in).
    • En el caso de los disyuntores de derivación de tipo EDB: Con el extremo del conector atornillado del disyuntor ligeramente elevado, inserte el pie de montaje en la ranura de la cubierta de fases. Gire el disyuntor hacia abajo y hacia atrás hasta que los tornillos cautivos se alineen con los orificios roscados de los conectores del disyuntor. Inserte el tornillo en el orificio del conector de derivación y apriételo de 2,3 a 3,4 Nm (20-30 lb-in).
  5. Guíe los cables de alimentación de carga por la parte superior o inferior del armario.
  6. Conexión de los cables de alimentación de carga:
    1. Conecte el cable de tierra al terminal de tierra.
    2. Conecte el cable N al terminal N.
    3. Guíe los cables de alimentación a través de los transformadores de corriente para el nuevo disyuntor de derivación.
      AVISO
      Riesgo de daños en el equipo
      Guíe los cables de alimentación con cuidado a través de la regleta del transformador de corriente o cerca de ella para evitar dañar los transformadores de corriente. No realice el montaje a la fuerza, ya que crearía tensiones mecánicas o deformaciones en los transformadores de corriente.
      Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.
    4. Conecte los cables de alimentación al nuevo disyuntor de derivación.
    1. Tablero eléctrico 1.

    2. Tablero eléctrico 2 (si está presente).

  7. Para la puesta en marcha del RPP, consulte Puesta en marcha del RPP.
  8. Configure el nuevo disyuntor de derivación desde de la pantalla. Consulte Configurar un disyuntor de derivación.
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.