990-6318E-006

Instalación del kit de terminal de cable mecánico de neutro TME69214 (opcional)

NOTA: El tamaño máximo permitido del cable de neutro es de 350 kcmil con los terminales de cable del neutro mecánicos preinstalados. Para cable de neutro de >350 a >500 kcmil, sustituya los terminales de cable de neutro mecánicos preinstalados por los terminales de cable mecánicos más grandes del kit TME69214.
  1. Retire los terminales de cable mecánicos preinstalados de las barras de neutro.
  2. Monte las piezas de los terminales de cable mecánicos del kit TME69214.
  3. Instale el ensamblaje de terminales mecánicos en la parte superior o inferior de las barras de neutro con los tornillos suministrados.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?