990-6318F-006

Configurar la red

  1. En la pantalla de inicio, seleccione Configuration (Configuración) > Network (Red); a continuación, seleccione TCP/IPv4, TCP/IPv6, Web Access (Acceso web) o FTP Server (Servidor FTP).
  2. Configure las opciones siguientes:
    1. TCP/IPv4: Enable IPv4 (Habilitar IPv4) (si procede) y elija una opción en Address Mode (Modo de dirección) (Manual, DCHP o BOOTP).
    2. TCP/IPv6: Enable IPv6 (Habilitar IPv6) (si procede), seleccione Auto Configuration (Configuración automática) o Manual Configuration (Configuración manual) y elija una opción en DHCPv6 Mode (Modo DHCPv6) (Router controlled [Controlado por router], Non-Address Information Only [Solo información que no sea de dirección], Never [Nunca] o Address and Other Information [Dirección y otros datos]).
      NOTA: Pulse Addresses (Direcciones) para ver todas las direcciones IPv6 válidas.
    3. Web Access (Acceso web): Seleccione Enable Web (Activar web) (si procede) y elija una opción en Access Mode (Modo de acceso) (HTTP o HTTPS).
    4. FTP server (Servidor FTP): Seleccione Enable FTP (Habilitar FTP) (si procede).
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.