990-6318E-012

Messages d'alarme

Texte d'affichage d'alarme Description Mesure corrective
<LX> Phase Loss Alarm (Alarme de perte de phase <LX>)

La perte de la phase d'alimentation L1, L2 ou L3 est détectée.

Vérifiez la source d'entrée et la phase affectée.
A Circuit Breaker within the Unit has Tripped (Un disjoncteur dans l'unité s'est déclenché)

Un disjoncteur dans l'unité s'est déclenché.

Vérifiez le disjoncteur et identifiez la cause du déclenchement. Effacez l'événement déclencheur et fermez le disjoncteur.
<Panel X> Branch <Breaker X> <Pole X> Apparent Power Below Minimum (<Panneau X> <Disjoncteur de branche X> <Pôle X> Puissance apparente inférieure au minimum) Le disjoncteur de branche X dans le panneau X indique que la puissance apparente est inférieure au seuil minimum au pôle X. Vérifiez la puissance du disjoncteur de branche concerné, évaluez le réglage du seuil et adaptez la puissance à votre situation.
<Panel X> Branch <Breaker X> <Pole X> Apparent Power Overload (<Panneau X> <Disjoncteur de branche X> <Pôle X> Surcharge de puissance apparente)

Le disjoncteur de branche X dans le panneau X indique que la puissance apparente est supérieure au seuil maximum au pôle X.

Vérifiez la puissance du disjoncteur de branche concerné, évaluez le réglage du seuil et adaptez la puissance à votre situation.
<Panel X> Branch <Breaker X> <Pole X> High Current Alarm at Phase <LX> (<Panneau X> <Disjoncteur de branche X> <Pôle X> Alarme courant élevé à la phase <LX>)

Le disjoncteur de branche X dans le panneau X indique que le courant à la phase L1, L2 ou L3 est supérieur au seuil haut au pôle X.

Vérifiez le courant pour le disjoncteur de branche concerné, évaluez le réglage du seuil et adaptez selon votre situation.
<Panel X> Branch <Breaker X> <Pole X> Low Current Alarm at Phase <LX> (<Panneau X> <Disjoncteur de branche X> <Pôle X> Alarme courant faible à la phase <LX>)

Le disjoncteur de branche X dans le panneau X indique que le courant à la phase L1, L2 ou L3 est inférieur au seuil bas au pôle X.

Vérifiez le courant pour le disjoncteur de branche concerné, évaluez le réglage du seuil et adaptez selon votre situation.
<Panel X> Branch <Breaker X> <Pole X> Maximum Current Alarm at Phase <LX> (<Panneau X> <Disjoncteur de branche X> <Pôle X> Alarme courant maximum à la phase <LX>)

Le disjoncteur de branche X dans le panneau X indique que le courant à la phase L1, L2 ou L3 est supérieur au seuil maximum au pôle X.

Vérifiez le courant pour le disjoncteur de branche concerné, évaluez le réglage du seuil et adaptez selon votre situation.
<Panel X> Branch <Breaker X> <Pole X> Minimum Current Alarm at Phase <LX> (<Panneau X> <Disjoncteur de branche X> <Pôle X> Alarme courant minimum à la phase <LX>)

Le disjoncteur de branche X dans le panneau X indique que le courant à la phase L1, L2 ou L3 est inférieur au seuil minimum au pôle X.

Vérifiez le courant pour le disjoncteur de branche concerné, évaluez le réglage du seuil et adaptez selon votre situation.
Input Breaker Open (Disjoncteur d'entrée ouvert)

Le disjoncteur d'entrée principale est ouvert.                                                                        

Vérifiez le disjoncteur d'entrée principale et ajustez la position ou les paramètres de l'alarme en fonction de votre situation.
Input Current High Alarm at Phase <LX> (Alarme courant d'entrée élevé à la phase <LX>)

Le courant d'entrée de la phase L1, L2 ou L3 est supérieur au seuil haut.

Vérifiez le courant d'entrée pour la phase concernée, évaluez le réglage du seuil et adaptez selon votre situation.
Input Current Low Alarm at Phase <LX> (Alarme courant d'entrée faible à la phase <LX>)

Le courant d'entrée de la phase L1, L2 ou L3 est inférieur au seuil bas.

Vérifiez le courant d'entrée pour la phase concernée, évaluez le réglage du seuil et adaptez selon votre situation.
Input Current Maximum Alarm at Phase <LX> (Alarme courant d'entrée maximum à la phase <LX>)

Le courant d'entrée de la phase L1, L2 ou L3 est supérieur au seuil maximum.

Vérifiez le courant d'entrée pour la phase concernée, évaluez le réglage du seuil et adaptez selon votre situation.
Input Current Minimum Alarm at Phase <LX> (Alarme courant d'entrée minimum à la phase <LX>)

Le courant d'entrée de la phase L1, L2 ou L3 est inférieur au seuil minimum.

Vérifiez le courant d'entrée pour la phase concernée, évaluez le réglage du seuil et adaptez selon votre situation.
Input Voltage Maximum Alarm at Phase <LX> (Alarme de tension d'entrée maximale à la phase <LX>)

La tension d'entrée de la phase L1, L2 ou L3 est supérieure au seuil maximum.

Vérifiez la tension d'entrée pour la phase concernée, évaluez le réglage du seuil et adaptez selon votre situation.
Input Voltage High Alarm at Phase <LX> (Alarme de tension d'entrée élevée à la phase <LX>)

La tension d'entrée de la phase L1, L2 ou L3 est supérieure au seuil haut.

Vérifiez la tension d'entrée pour la phase concernée, évaluez le réglage du seuil et adaptez selon votre situation.
Input Voltage Low Alarm at Phase <LX> (Alarme de tension d'entrée faible à la phase <LX>)

La tension d'entrée de la phase L1, L2 ou L3 est inférieure au seuil bas.

Vérifiez la tension d'entrée pour la phase concernée, évaluez le réglage du seuil et adaptez selon votre situation.
Input Voltage Minimum Alarm at Phase <LX> (Alarme de tension d'entrée minimale à la phase <LX>)

La tension d'entrée de la phase L1, L2 ou L3 est inférieure au seuil minimum.  

Vérifiez la tension d'entrée pour la phase concernée, évaluez le réglage du seuil et adaptez selon votre situation.
NMC Communication Lost with <X> Meter (Perte de communication de la carte de gestion réseau avec le compteur <X>)

Perte de la communication entre l'interface de gestion réseau locale et le compteur d'entrée, le compteur de sortie ou le compteur de branche.

Contrôlez les câbles de signal. Vérifiez que le compteur est sous tension et qu'il a été configuré correctement, utilisez la documentation fournie avec le compteur de puissance. Si l'alarme persiste, contactez Schneider Electric.
Input Active Power Phase <LX> Overload (Surcharge de puissance active d'entrée à la phase <LX>)

La puissance active d'entrée de la phase L1, L2 ou L3 est supérieure au seuil haut sélectionné.

Vérifiez la puissance d'entrée pour la phase concernée, évaluez le réglage du seuil et adaptez selon votre situation.
Input Apparent Power Phase <LX> Below Normal (Puissance apparente d'entrée à la phase <LX> inférieure à la normale)

La puissance apparente d'entrée de la phase L1, L2 ou L3 est inférieure au seuil minimum sélectionné.

Vérifiez la puissance d'entrée pour la phase concernée, évaluez le réglage du seuil et adaptez selon votre situation.
Input Apparent Power Phase <LX> Overload (Surcharge de puissance apparente d'entrée à la phase <LX>)

La puissance apparente d'entrée de la phase L1, L2 ou L3 est supérieure au seuil maximum sélectionné.

Vérifiez la puissance d'entrée pour la phase concernée, évaluez le réglage du seuil et adaptez selon votre situation.
Input Frequency Out of Range (Fréquence d'entrée en dehors de la plage)

La fréquence d'entrée en dehors de la plage.

Vérifiez la fréquence d'entrée, évaluez le réglage du seuil et adaptez selon votre situation.
Input Power Factor Deviation Alarm at Phase <LX> (Alarme de déviation du facteur de puissance d'entrée à la phase <LX>)

Il existe un écart du facteur de puissance d'entrée pour la phase L1, L2 ou L3.

Vérifiez la déviation du facteur de puissance d'entrée pour la phase concernée, évaluez le réglage du seuil et adaptez selon votre situation.
Transient Voltage Surge Suppressor Alarm (Alarme de suppresseurs de surtension transitoire)

Le système de suppresseurs de surtension transitoire nécessite d'être réparé.

Contactez Schneider Electric pour programmer une visite de maintenance.
NOTE: Contactez Schneider Electric si le RPP fonctionne correctement et que l'alarme persiste, ou si aucune cause sous-jacente n'est trouvée.
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.