990-6318E-012

Configuration des paramètres d'affichage

  1. Depuis l'écran d'accueil, sélectionnez Configuration > Display (Écran) > System Settings (Paramètres système).
  2. Définissez le Alarm Volume (Volume de l'alarme). Choisissez parmi : Off (Arrêt), Low (Faible), Medium (Moyen) et High (Élevé).
  3. Définissez le Button Volume (Volume des boutons). Choisissez parmi : Off (Arrêt), Low (Faible), Medium (Moyen) et High (Élevé).
  4. Définissez la Brightness (Luminosité) de l'affichage. Choisissez parmi : Low (Faible), Medium (Moyen) et High (Élevé).
  5. Activez ou désactivez Backlight Timeout (Délai expiration rétro-éclairage). Si vous souhaitez activer le délai d'expiration du rétro-éclairage, définissez le délai en minutes pour l'activation du délai d'expiration du rétro-éclairage. Choisissez parmi : 60, 30, 10, 5 et 1.
  6. Définissez l'intensité du rétro-éclairage. Choisissez parmi : Off (Arrêt), Very Low (Très faible), Low (Faible) et Medium (Moyen).
  7. Définissez le délai en minutes pour la déconnexion automatique. Choisissez parmi : 60, 30, 10, 5 et 1.
  8. Appuyez sur OK pour enregistrer vos réglages.
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.