990-6318E-012

Configuration des paramètres d'entrée

  1. Depuis l'écran d'accueil, sélectionnez Configuration > Input (Entrée).
  2. Activez Alarm Generation (Génération d'alarme), si nécessaire.
  3. Définissez les Voltage Thresholds (Seuils de tension) pour : Maximum, High (Haut), Low (Bas) et Minimum en appuyant sur Enable (Activer) et en réglant le pourcentage.
  4. Cliquez sur le symbole > pour passer à la page suivante.
  5. Définissez les Current Thresholds (Seuils de courant) pour : Maximum, High (Haut), Low (Bas) et Minimum en appuyant sur Enable (Activer) et en réglant le pourcentage.
  6. Définissez les Apparent Power Thresholds (Seuils de puissance apparente) pour : Maximum et Minimum en appuyant sur Enable (Activer) et en réglant le pourcentage.
  7. Cliquez sur le symbole > pour passer à la page suivante.
  8. Définissez les Misc. Thresholds (Autres seuils) pour : Over Active Power (Surpuissance active), PF Deviation (Déviation PF), Phase Loss (Perte de phase) et Frequency Deviation (Déviation de fréquence) en sélectionnant Enable (Activer) et en réglant les seuils.
  9. Appuyez sur OK pour enregistrer vos réglages.
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.