990-6318E-012

Installation d'un disjoncteur de branche

  1. Arrêtez le RPP, suivez les instructions de la section Arrêt du RPP.
  2. Ouvrez la porte avant.
  3. Placez le nouveau disjoncteur de branche sur la position d'arrêt.
  4. Installez le nouveau disjoncteur de branche en position vide sur le panneau :
    • Pour les disjoncteurs de branches de type QO : Poussez l'extrémité de la borne du câble du disjoncteur sur le rail de montage et poussez vers l'intérieur jusqu'à ce que les mâchoires d'enfichage s'engagent complètement dans le connecteur de branche.
    • Pour les disjoncteurs de branches de type QOB : Poussez l'extrémité de la borne du câble du disjoncteur sur le rail de montage. Poussez vers l'intérieur jusqu'à ce que le connecteur du disjoncteur soit centré sur le trou de montage du connecteur de branche. Engagez la vis dans le trou du connecteur de branche et serrez-la à 2-2,4 Nm (18-21 lb-in).
    • Pour les disjoncteurs de branches de type EDB : Avec l'extrémité du connecteur vissé du disjoncteur légèrement surélevée, insérez le pied de montage dans la fente du couvercle de phase. Faites pivoter le disjoncteur vers le bas et vers l'arrière jusqu'à ce que la ou les vis captives s'alignent avec les trous taraudés des connecteurs du disjoncteur. Engagez la vis dans le trou du connecteur de branche et serrez-la à 2,3-3,4 Nm (20-30 lb-in).
  5. Acheminez les câbles d'alimentation de charge via la partie supérieure ou inférieure de l'armoire.
  6. Raccordez les câbles d'alimentation de charge :
    1. Raccordez le câble de masse à la borne de masse.
    2. Raccordez le câble N au terminal N.
    3. Acheminez les câbles d'alimentation via les transformateurs de courant pour le nouveau disjoncteur de branche.
    4. Raccordez les câbles d'alimentation au nouveau disjoncteur de branches.
    1. Panneau 1.

    2. Panneau 2 (si présent).

  7. Démarrez le RPP, suivez les instructions de la section Démarrage du RPP.
  8. Configurez le nouveau disjoncteur de branche via l'affichage, suivez les instructions de la section Configuration d'un disjoncteur de branche.
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.