990-6318E-012

Fixation de l'armoire au sol et au mur

DANGER
Risque de décharge électrique, d'explosion ou d'arc électrique
Couvrez l'armoire lorsque vous percez les trous dans le sol et dans le mur pour éviter la poussière dans l'armoire.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
AVERTISSEMENT
Danger de basculement
L'armoire doit être fixée au sol et au mur, ou à un rack, ou à une autre armoire pour éviter qu'elle ne bascule.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

L'armoire doit être fixée au sol (A) et au mur (B), ou au sol (A) et à une autre armoire (C) dans une installation dos à dos.

Armoire installée contre un mur et armoire dans une installation dos à dos

  1. Percez des trous de fixation dans le sol selon l'aperçu.

    Aperçu des trous de fixation au sol

  2. Pour une installation contre un mur : Percez des trous de fixation dans le mur selon l'aperçu. Notez les différentes dimensions entre les modèles de RPP.

    Aperçu des trous de fixation au mur

  3. Soulevez l'armoire pour la mettre en place à l'aide d'un équipement de levage adéquat connecté aux boulons à œil.
    AVERTISSEMENT
    Risque de chute de l'armoire
    • L'armoire doit uniquement être soulevée et/ou déplacée en utilisant les boulons à œil fournis comme points de levage.
    • En cas de déformation (ovalisation) de l'œillet du boulon à œil, remplacez le boulon à œil.
    • Utilisez des équipements et des accessoires de levage appropriés (par exemple, une grue avec des élingues/chaînes) ayant une capacité de levage minimale de 300 kg.
    • Ne confiez le levage ou le déplacement de l'armoire qu'à des personnes qualifiées.
    • Utilisez des équipements de protection individuelle (EPI) appropriés tel que des casques, des gants et des chaussures de sécurité.
    • Suivez tous les règlements et directives locaux relatifs aux opérations de levage d'équipement pour garantir la sécurité et la conformité.
    Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

    Vue de face

  4. Fixez l'armoire au sol à l'aide des vis de 1/2 pouce fournies.
  5. Fixez l'armoire au mur, à un rack ou à l'armoire derrière elle à l'aide des vis de 3/8 pouce fournies.
  6. Ouvrez la porte et retirez les boulons à œil, les écrous M12, et le film de protection en acrylique du haut de l'armoire. Conservez les boulons à œil et les écrous M12 en vue d'une utilisation ultérieure.

    Vue de face

  7. Installez la plaque passe-câbles supérieure (retirée lors du déballage de l'armoire).
    NOTE: La plaque passe-câbles supérieure doit être retirée pour préparer à l'entrée des câbles d'alimentation par le haut. Si votre système dispose d'une entrée des câbles d'alimentation par le haut, reportez-vous à la section Préparation de l'entrée des câbles par le haut.

    Vue de face

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?