990-6318E-012

Dépannage

La liste suivante énumère les situations les plus courantes où l'équipement ne fonctionne pas comme prévu, la cause la plus probable et une éventuelle mesure corrective.

Si la mesure corrective suggérée ne permet pas de rétablir le mode normal de l'équipement, contactez Schneider Electric pour obtenir de l'aide.

Situation Cause possible Mesure corrective
Le RPP n'est pas alimenté. Aucune source d'entrée disponible.

Restaurez la source d'entrée. Vérifiez la continuité du câblage entre l'entrée du RPP et la source d'entrée.

Le ou les circuits de sortie spécifiques ne sont pas alimentés. Le ou les disjoncteurs de branche associés sont hors tension. Mettez le ou les disjoncteurs de branche sous tension.
Le câblage entre le ou les disjoncteurs de branche et l'équipement est incorrect.

Vérifiez la continuité du câblage et la séquence de phase correcte entre le ou les disjoncteurs de branche et l'équipement.

L'équipement associé au disjoncteur de branche fonctionne au-dessus de la charge nominale.

Prévoyez une vérification de la charge de l'équipement avec Schneider Electric ; ajustez si possible l'équilibre de la charge.

Le disjoncteur de branche est hors service. Remplacez le disjoncteur de branche hors service.
Pas de sortie du RPP, mais l'affichage est actif. Le disjoncteur d'entrée principale est déclenché.

  1. Enregistrez les indications d'alarme qui sont actives.

  2. Réinitialisez la ou les alarmes et effacez le signal externe.

  3. Vérifiez l'historique des alarmes sur l'affichage pour connaître les raisons du déclenchement du disjoncteur d'entrée principale. Vous trouverez ci-dessous une liste des causes possibles :

    • Surcharge en sortie. Prévoyez une vérification de la charge du RPP avec Schneider Electric.

    • Disjoncteur d'entrée principale hors service. Remplacez le disjoncteur d'entrée principale.

    • Court-circuit interne au RPP. Dépannez le RPP ou contactez Schneider Electric.

La sortie du RPP est activée, mais l'affichage n'est pas actif. Fusible(s) d'alimentation de contrôle grillé(s). Remplacez le(s) fusible(s).
Surtension/sous-tension. L'ASI ou le conditionneur d'énergie en amont est hors service. Corrigez le problème à la source d'entrée.
Chute de tension due à la distance ou à une charge excessive sur la sortie. Réduisez la distance ou diminuez la charge.
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.