990-6318E-012

Affichage des alarmes actives

Lorsqu'une alarme est active dans le système, un symbole indique le niveau d'alarme dans le coin supérieur droit de l'écran et le buzzer est actif.

  1. Depuis l'écran d'accueil, sélectionnez Status (État) > Active Alarms (Alarmes actives). Vous pouvez faire taire le buzzer temporairement en appuyant sur l'écran sans vous connecter. Si vous appuyez sur l'écran en étant connecté, le buzzer devient définitivement silencieux.
  2. Vous pouvez maintenant parcourir la liste des alarmes actives à l'aide des touches fléchées Droite et Gauche.
  3. Appuyez sur le bouton Refresh (Actualiser) pour mettre à jour la liste des dernières alarmes actives.

Niveaux d'alarme

Il existe trois niveaux d'alarme :

  • Critique : Prenez immédiatement les mesures nécessaires et contactez Schneider Electric.

  • Mise en garde : La charge est supportée mais une action correctrice est nécessaire. Contactez Schneider Electric.

  • Information : Aucune action immédiate n'est requise. Vérifiez l'origine de l'alarme dès que possible.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.