990-6318E-012

Restauration de la configuration par défaut

  1. Depuis l'écran d'accueil, sélectionnez Configuration > Restore Defaults (Restaurer les valeurs par défaut).
  2. Sélectionnez l'une des options suivantes :
    • Restart Network Interface (Redémarrer l'interface réseau) : Sélectionnez cette option pour redémarrer l'interface réseau.
    • Reset All (Réinitialiser tout) : Sélectionnez cette option pour rétablir la valeur par défaut de tous les paramètres. Vous pouvez choisir de laisser les paramètres TCP/IP hors de la procédure de réinitialisation.
    • Reset Only (Réinitialiser uniquement) : Sélectionnez cette option si vous souhaitez rétablir la valeur par défaut d'une partie des paramètres. Vous pouvez choisir de réinitialiser les paramètres suivants : TCP/IP, Event Configuration (Configuration de l'événement) et Display Settings (Paramètres d'affichage).
  3. Lorsque votre sélection est terminée, appuyez sur OK pour rétablir la valeur par défaut des paramètres sélectionnés.
  4. Après la réinitialisation, il peut être nécessaire de réactiver la configuration via l'affichage. Suivez les étapes ci-dessous :
    1. Accédez à l'interface Web pour la gestion réseau, consultez Accès à l'interface de gestion réseau.
    2. Lors de la première connexion, le user name (nom d'utilisateur) et le password (mot de passe) sont apc - vous serez invité à changer le mot de passe lors de la première connexion.
    3. Activez/désactivez les protocoles de communication selon les besoins.
    4. Créez de nouveaux utilisateurs et configurez les autorisations des utilisateurs.
    5. Activez l'accès à l'affichage pour l'utilisateur : Accédez à Config. > Security (Sécurité) > Local Users (Utilisateurs locaux) et sélectionnez Enable (Activer) pour le Touch Screen (Écran tactile) et configurez le code PIN pour l'utilisateur.
    6. La configuration via l'affichage est maintenant activée.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?