Τελική εγκατάσταση
![]() |
---|
Κίνδυνος
ηλεκτροπληξίας,
έκρηξης ή εκδήλωσης
τόξου
Οι μπαταρίες
ενδέχεται να
αποτελέσουν
κίνδυνο ηλεκτροπληξίας
και υψηλού ρεύματος
βραχυκυκλώματος.
Κατά την εργασία
με μπαταρίες,
θα πρέπει να
ακολουθηθούν
οι ακόλουθες
προφυλάξεις
Αν δεν τηρηθούν αυτές οι οδηγίες, θα προκληθεί θάνατος ή σοβαρός τραυματισμός.
|
![]() |
---|
κίνδυνος
καταστροφής
εξοπλισμού
Περιμένετε
έως ότου το
σύστημα είναι
έτοιμο για ενεργοποίηση
προτού εγκαταστήσετε
μπαταρίες στο
σύστημα. Η χρονική
διάρκεια από
την εγκατάσταση
των μπαταριών
έως την ενεργοποίηση
του συστήματος
UPS δεν πρέπει
να υπερβαίνει
τις 72 ώρες ή 3 ημέρες.
Αν δεν τηρηθούν αυτές οι οδηγίες, μπορεί να προκληθεί θάνατος, σοβαρός τραυματισμός
ή βλάβη στον εξοπλισμό.
|
- Επανατοποθετήστε τα υποδεικνυόμενα καλύμματα (πρώτα το Α και στη συνέχεια το Β). Μπορεί να χρειαστεί να αποσυνδέσετε τα καλώδια σήματος Class 2/SELV κατά την τοποθέτηση των καλυμμάτων στη θέση τους. Στερεώστε τα καλώδια σήματος Class 2/SELV στις γέφυρες στα καλύμματα.
- Χαμηλώστε τα μπροστινά και οπίσθια πόδια στερέωσης στο UPS με ένα κλειδί έως ότου ακουμπήσουν το έδαφος. Χρησιμοποιήστε ένα αλφάδι για να ελέγξετε ότι το UPS είναι επίπεδο.
- Μόνο για σεισμική αγκύρωση: Τοποθετήστε τον μπροστινό κοχλία αγκύρωσης στο UPS και στο πάτωμα. Χρησιμοποιήστε κατάλληλο εξοπλισμό για τον τύπο δαπέδου - η διάμετρος της οπής στο μπροστινό στήριγμα αγκύρωσης είναι ø13 mm. Η ελάχιστη απαίτηση είναι εξοπλισμός M12 βαθμού 8.8.
- Ρυθμίστε το διακόπτη μπαταρίας BB σε ανοιχτή θέση (OFF).
- Σπρώξτε τις μονάδες μπαταρίας στην υποδοχή. Γεμίστε τα ράφια από κάτω προς τα πάνω. Να γίνεται πάντα εγκατάσταση ολόκληρης σειρά μπαταρίας (τέσσερις μονάδες μπαταρίας) σε κάθε ράφι.
- Γυρίστε τη λαβή στις μονάδες μπαταρίας και στερεώστε τη λαβή στο ράφι με την παρεχόμενη βίδα.
- Συνδέστε τους ακροδέκτες της μπαταρίας στο μπροστινό μέρος των μονάδων μπαταρίας.
- Επανατοποθετήστε το κάλυμμα της μπαταρίας στο UPS.
- Επανατοποθετήστε την μπροστινή πόρτα.
- Επανασυνδέστε τα δύο καλώδια σήματος από την οθόνη. Στερεώστε τα καλώδια σήματος με καλωδιοδέτες στην πάνω αριστερή γωνία.