990-5910F-006

Poner en marcha el sistema SAI desde el modo desactivado

NOTA: Use este procedimiento para poner en marcha un SAI desde el modo desactivado sin carga suministrada. Si pone en marcha el SAI con carga suministrada mediante MBB o IMB, siga el procedimiento que se indica en Iniciar el sistema SAI desde funcionamiento en derivación de mantenimiento.
  1. Cierre el disyuntor de entrada de unidad (UIB).
    Se enciende la pantalla. La secuencia de reinicio dura unos 3 minutos.
  2. Cierre el disyuntor de entrada del conmutador estático (SSIB), si lo hay.
  3. Cierre los disyuntores de batería (si los hay).
  4. Cierre el disyuntor de salida de la unidad UOB.
  5. Cierre el disyuntor de aislamiento del sistema SIB, si lo hay.
  6. Encienda el inversor pulsando el botón de encendido de la caja del controlador o siguiendo Activar el inversor.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?