990-5910E-037

在关闭模式下启动 UPS 系统

注: 使用此流程在不带负载的关闭模式下启动 UPS。如果要通过 MBB 或 IMB 启动带负载的 UPS,请按照在维修旁路运行模式下启动 UPS 系统中所述的流程操作。
  1. 闭合设备输入断路器 UIB。
    显示屏会亮起。重启过程大约会持续 3 分钟。
  2. 闭合静态开关输入断路器 SSIB(如有)。
  3. 闭合电池断路器(如有)。
  4. 闭合设备输出断路器 UOB。
  5. 闭合系统隔离断路器 SIB(如有)。
  6. 按下控制器箱上的逆变器 ON 按钮来启动逆变器或者按照打开逆变器中所述的流程来启动逆变器。
本页的QR代码

这有帮助吗?