990-5809D-017

Collegamento dei cavi PBUS tra unità UPS in parallelo

Vista anteriore dell'armadio I/O in sistemi con ingresso cavi dall'alto

Vista anteriore dell'armadio I/O in sistemi con ingresso cavi dal basso

  1. Rimuovere le piastre superiori e inferiori dell'armadio e installare i condotti.
  2. Fare passare i cavi PBUS dal kit di montaggio 0H–0889 nella parte superiore o inferiore dell'armadio I/O.
  3. Collegare i cavi PBUS tra gli armadi I/O del sistema in parallelo in base al seguente schema.
    NOTA: i cavi PBUS 1 sono bianchi e i cavi PBUS 2 sono rossi.
    NOTA: la lunghezza totale dei cavi PBUS non deve superare i 60 m (197 piedi).

    Esempio di sistema con quattro UPS in parallelo

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?