990–5809D-007

Σύνδεση των καλωδίων PBUS μεταξύ μονάδων παράλληλων UPS

Μπροστινή όψη του ερμαρίου I/O σε συστήματα άνω εισόδου καλωδίων

Μπροστινή όψη του ερμαρίου I/O σε συστήματα κάτω εισόδου καλωδίων

  1. Αφαιρέστε τις πρίζες από το επάνω ή το κάτω μέρος του ερμαρίου και τοποθετήστε αγωγούς.
  2. Δρομολογήστε τα καλώδια PBUS από το κιτ εγκατάστασης 0H–0889 μέσω του επάνω ή του κάτω μέρους του ερμαρίου I/O.
  3. Συνδέστε τα καλώδια PBUS μεταξύ των ερμαρίων I/O του παράλληλου συστήματος, σύμφωνα με το παρακάτω διάγραμμα.
    ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Τα καλώδια PBUS 1 είναι λευκά και τα καλώδια PBUS 2 είναι κόκκινα.
    ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το συνολικό μήκος των καλωδίων PBUS δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 60m (197ft).

    Παράδειγμα συστήματος με τέσσερα παράλληλα UPS

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Ήταν χρήσιμες αυτές;