990-5809D-028

Подключите кабели PBUS между параллельными ИБП

Шкаф ввода-вывода в системах с верхним вводом кабелей - вид спереди

Шкаф ввода-вывода в системах с нижним вводом кабелей - вид спереди

  1. Удалите две заглушки на верхней или нижней части шкафа и установите изоляционные трубы.
  2. Проложите кабели PBUS из комплекта установки 0H–0889 через верх или низ шкафа ввода-вывода.
  3. Соедините кабели PBUS между шкафами ввода-вывода параллельный системы согласно приведенной ниже схеме.
    Примечание: Кабели PBUS 1 белого цвета, а кабели PBUS 2 — красного.
    Примечание: Общая длина кабелей PBUS не должна превышать 60 м.

    Пример системы с четырьмя соединенными параллельно ИБП

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Была ли информация полезной?