990–5809D-037

并机 UPS 设备之间的 PBUS 线缆连接

顶部线缆接入系统的 I/O 机柜正面视图

底部线缆接入系统的 I/O 机柜正面视图

  1. 移除机柜顶部或底部的孔塞并安装导线管。
  2. 将安装套件 0H–0889 中的 PBUS 缆线穿过 I/O 机柜的顶部或底部进行布设。
  3. 连接并机系统 I/O 机柜间的 PBUS 缆线(如下图所示)。
    注: PBUS 1 为白线,PBUS 2 为红线。
    注: PBUS 线缆的总长度不得超过 60m (197 ft)。

    四台 UPS 并机系统示例

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.