990–5809D-037

顶部线缆接入系统的 I/O 机柜信号线安装准备

  1. 移除图中所示的 7 块盖板。

    I/O 机柜正面视图

  2. 移除所示的盖板。

    I/O 机柜正面视图

  3. 松开并取下两颗螺钉,打开柜门。
  4. 移除机柜顶部的孔塞并安装导线管,用于敷设下表中适用的 2 类/SELV 线缆和非 2 类/非 SELV 线缆。

    I/O 机柜正面视图

    2 类/SELV

    接口板 接线端子 说明 参见
    0P6548 J5502–J5506、J5508、J5510–J5512 输入接点 设备与输入干接点和输出继电器之间的连接
    0P6548 J5520–J5525、J5528 输出继电器
    0P6548 J5527 Kirk Key 控制 I/O 机柜和开关装置之间的信号线连接
    0P6548 J5514 UOB 指示灯控制
    0P6548 J5515 MBB 指示灯控制
    0P6548 J5516 SIB 指示灯控制
    0P6548 J5517 SSIB 指示灯控制
    0P6548 J5509 UOB 2
    0P6547 J4931–J4932 24 V SELV 电源
    0P6547 J4936–J4938 EPO 紧急停机 (EPO) 连接
    0P3643 PBUS 1 和 PBUS 2 PBUS 并机 UPS 设备之间的 PBUS 线缆连接
    0P6502   Modbus 连接 Modbus 线缆

    非 2 类/非 SELV

    接口板 接线端子 说明 参见
    0P6548 J4939–J4941* 输出继电器 设备与输入干接点和输出继电器之间的连接
    0P6549 J5607 MBB I/O 机柜和开关装置之间的信号线连接
    0P6549 J5608 SIB
    0P6549 J5620 SSIB
    0P6549 J5621 UOB
    0P6549 J5622 UIB
    0P6549 J5611–J5613 外部同步 外部同步连接
    0P6548 J5529 电池温度传感器 1 电池解决方案的信号线连接
    0P6549 J5609 电池断路器 1
    0P6549 J5610 电池断路器 2
    0P6547 J4942–J4943 24 V 电源 1
    0P6547 J4929–J4930 24 V 电源 2
    0P6547 J4923 DC 分路跳闸装置 1
    0P6547 J4924 DC 分路跳闸装置 2
    0P6552 J9019 电池断路器 3
    0P6552 J9020 电池断路器 4
    0P6552 J9021 电池温度传感器 2
    0P6552 J9022–J9023 24 V 电源 3
    0P6552 J9024–J9025 24 V 电源 4
  5. 将线缆通过 I/O 机柜的顶部向接口板上敷设(如图所示)。
    注: 将 Modbus 和 PBUS 线缆敷设到第 2 步中拆下的盖板外。
反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.