990-5809D-017

Preparazione dell'armadio I/O per il collegamento dei cavi di segnale in sistemi con ingresso dei cavi dall'alto

  1. Rimuovere i sette pannelli indicati.

    Vista anteriore dell'armadio I/O

  2. Rimuovere il pannello indicato.

    Vista anteriore dell'armadio I/O

  3. Svitare e rimuovere le due viti e aprire lo sportello.
  4. Rimuovere le piastre dalla parte superiore dell'armadio e installare i condotti per i cavi di Classe 2/SELV e Non Classe 2/Non SELV nella tabella seguente.

    Vista anteriore dell'armadio I/O

    Classe 2/SELV

    Scheda Connettore Descrizione Fare riferimento a
    0P6548 J5502–J5506, J5508, J5510–J5512 Contatti di ingresso Collegamento dell'apparecchiatura ai contatti di ingresso e ai relè di uscita
    0P6548 J5520–J5525, J5528 Relè d'uscita
    0P6548 J5527 Controllo chiave Kirk Collegamento dei cavi di segnale tra l'armadio I/O e il quadro elettrico
    0P6548 J5514 Controllo indicatore UOB
    0P6548 J5515 Controllo indicatore MBB
    0P6548 J5516 Controllo indicatore SIB
    0P6548 J5517 Controllo indicatore SSIB
    0P6548 J5509 UOB 2
    0P6547 J4931–J4932 Alimentazione SELV da 24 V
    0P6547 J4936–J4938 EPO Collegamento dell'EPO (Emergency Power Off)
    0P3643 PBUS 1 e PBUS 2 PBUS Collegamento dei cavi PBUS tra unità UPS in parallelo
    0P6502   Modbus Collegamento dei cavi modbus

    Non classe 2/Non SELV

    Scheda Connettore Descrizione Fare riferimento a
    0P6548 J4939–J4941* Relè d'uscita Collegamento dell'apparecchiatura ai contatti di ingresso e ai relè di uscita
    0P6549 J5607 MBB Collegamento dei cavi di segnale tra l'armadio I/O e il quadro elettrico
    0P6549 J5608 SIB
    0P6549 J5620 SSIB
    0P6549 J5621 UOB
    0P6549 J5622 UIB
    0P6549 J5611–J5613 Sincronizzazione esterna Collegamento della sincronizzazione esterna
    0P6548 J5529 Sensore della temperatura della batteria 1 Collegamento dei cavi di segnale per le soluzioni per batteria
    0P6549 J5609 interruttore delle batterie 1
    0P6549 J5610 Interruttore delle batterie 2
    0P6547 J4942–J4943 Alimentazione da 24 V 1
    0P6547 J4929–J4930 Alimentazione da 24 V 2
    0P6547 J4923 Sgancio dello shunt CC 1
    0P6547 J4924 Sgancio dello shunt CC 2
    0P6552 J9019 Interruttore delle batterie 3
    0P6552 J9020 Interruttore delle batterie 4
    0P6552 J9021 Sensore della temperatura della batteria 2
    0P6552 J9022–J9023 Alimentazione da 24 V 3
    0P6552 J9024–J9025 Alimentazione da 24 V 4
  5. Far passare i cavi dalla parte superiore dell'armadio I/O e fino alle schede come mostrato nell'illustrazione.
    NOTA: Modbus e i cavi PBUS sono indirizzati all'esterno della piastra rimossa nel passaggio 2.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?