990-5809D-028

Подготовка шкафа ввода-вывода для прокладки сигнальных кабелей в системах с верхним кабельным вводом

  1. Удалите семь указанных панелей.

    Шкаф ввода-вывода: вид спереди

  2. Удалите указанную панель.

    Шкаф ввода-вывода: вид спереди

  3. Ослабьте и снимите два винта, откройте дверцу.
  4. Удалите заглушки на верхней части шкафа и установите изоляционные трубы для применяемых кабелей класса 2/SELV (БСНН - безопасное сверхнизкое напряжение) и не класса 2/не SELV, как указано в таблице ниже.

    Шкаф ввода-вывода – вид спереди

    Класс 2/SELV

    Плата Клемма Описание См. раздел
    0P6548 J5502–J5506, J5508, J5510–J5512 Входные контакты Подключение оборудования к входным контактам и выходным реле
    0P6548 J5520–J5525, J5528 Выходные реле
    0P6548 J5527 Управление ключом Kirk (США) Соединение сигнальными кабелями шкафа ввода-вывода и распределительного устройства
    0P6548 J5514 Управление лампой UOB
    0P6548 J5515 Управление лампой MBB
    0P6548 J5516 Управление лампой SIB
    0P6548 J5517 Управление лампой SSIB
    0P6548 J5509 UOB 2
    0P6547 J4931–J4932 Питание 24 В SELV
    0P6547 J4936–J4938 Авар. откл. пит. Подключение аварийного выключателя питания (EPO)
    0P3643 PBUS 1 и PBUS 2 PBUS Подключите кабели PBUS между параллельными ИБП
    0P6502   Modbus Подключение кабелей Modbus

    Не класса 2/Не SELV

    Плата Клемма Описание См. раздел
    0P6548 J4939–J4941* Выходные реле Подключение оборудования к входным контактам и выходным реле
    0P6549 J5607 MBB Соединение сигнальными кабелями шкафа ввода-вывода и распределительного устройства
    0P6549 J5608 SIB
    0P6549 J5620 SSIB
    0P6549 J5621 UOB
    0P6549 J5622 UIB
    0P6549 J5611–J5613 Внешняя синхронизация Подключение внешней синхронизации
    0P6548 J5529 Датчик температуры батареи 1 Подключение сигнальных кабелей для батарейных решений
    0P6549 J5609 Выключатель батареи 1
    0P6549 J5610 Выключатель батареи 2
    0P6547 J4942–J4943 Питание 24 В - 1
    0P6547 J4929–J4930 Питание 24 В - 2
    0P6547 J4923 Размыкатель шунта пост. тока 1
    0P6547 J4924 Размыкатель шунта пост. тока 2
    0P6552 J9019 Выключатель батареи 3
    0P6552 J9020 Выключатель батареи 4
    0P6552 J9021 Датчик температуры батареи 2
    0P6552 J9022–J9023 Питание 24 В - 3
    0P6552 J9024–J9025 Питание 24 В - 4
  5. Протяните кабели через верх шкафа ввода-вывода к платам, как показано на иллюстрации.
    Примечание: Кабели Modbus и PBUS прокладываются с внешней стороны платы, удаленной в шаге 2.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Была ли информация полезной?