990-5783K-017

Collegamento dei cavi di alimentazione in sistemi da 480 V

Il conduttore dell'elettrodo di messa a terra deve essere installato secondo NEC 250.30 e avere le dimensioni definite in NEC 250.66.

  1. Collegare il conduttore di messa a terra apparecchiature/PE alla sbarra PE.
  2. Valido solo per i sistemi con doppia rete di alimentazione: collegare i cavi di bypass
  3. Collegare i cavi di uscita.
  4. Collegare i cavi di ingresso.
  5. Solo per i sistemi di messa a terra ad alta impedenza:
    NOTA: per i sistemi di messa a terra ad alta impedenza, l'impianto deve includere un circuito di rilevamento del mancato funzionamento della messa a terra.
    1. Ruotare la sbarra ponticello in modo da non creare una connessione.
    2. Collegare un'impedenza esterna tra il connettore "E" e il conduttore di messa a terra apparecchiature in conformità al NEC 2014 articolo 250.36.
  6. Collegare i cavi delle batterie ai connettori + e - della batteria.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?