990-5783K-017

Ambiente

  Di esercizio Immagazzinamento
Temperatura

Da 0 °C a 40 °C (da 32 °F a 104 °F)

Da 0 °C a 50 °C (da 32 °F a 122 °F) quando viene effettuato un declassamento della potenza d'uscita del 75%*

Da -15 °C a 40 °C (da 5 °F a 104 °F) per sistemi con batterie

Da -25 °C a 55 °C (da -13 °F a 131 °F) per sistemi senza batterie

Umidità relativa 5-95% senza condensa 10-80% senza condensa

Declassamento per altitudine in conformità alla norma ANSI C57.96–1999*

1000 m (3300 piedi): 1.000
1500 m (5000 piedi): 0.975
2000 m (6600 piedi): 0.950
2500 m (8300 piedi): 0.925
3000 m (10000 piedi): 0,900

0-15000 m (0-50000 piedi)

Rumore udibile a un metro (tre piedi) dall'unità

62 dB con carico del 70%

69,5 dB a 100% di carico per sistemi da 400 V
68 dB a 100% di carico per sistemi da 480 V

Classe di protezione

IP20

Colore

Bianco RAL 9003

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?