990-5783K-017

Panoramica delle configurazioni

Dispositivi di disconnessione nel sistema

UIB Dispositivo di disconnessione di ingresso dell'unità
SSIB Dispositivo di disconnessione di ingresso del commutatore statico
BB Dispositivo di disconnessione delle batterie
MBB Dispositivo di disconnessione di bypass di manutenzione
UOB Dispositivo di disconnessione di uscita dell'unità
BF2 Dispositivo di disconnessione per protezione dall'alimentazione di ritorno
NOTA: Secondo la terminologia usata da Schneider Electric, "dispositivo di disconnessione" è un termine generico che si riferisce sia agli interruttori che ai commutatori, poiché la loro posizione può cambiare a seconda della configurazione I dettagli sulla singola configurazione sono riportati nello schema elettrico e/o sul simbolo presente sulla parte anteriore di ciascun dispositivo di disconnessione.

Panoramica di UPS con armadio I/O da 1500 kW – Singola rete di alimentazione

L'immagine mostra un UPS da 1500 kW. Il principio è lo stesso per altri UPS con armadi I/O da 1500 kW.

UPS Galaxy VX da 1500 kW

Panoramica di UPS con armadio I/O da 1500 kW – Doppia rete di alimentazione

L'immagine mostra un UPS da 1500 kW. Il principio è lo stesso per altri UPS con armadi I/O da 1500 kW.

UPS Galaxy VX da 1500 kW

Sistema in parallelo

Galaxy VX può supportare fino a 4 + 0 UPS in parallelo per capacità e fino a 4 + 1 UPS in parallelo per ridondanza.
NOTA: Si noti che per i sistemi superiori a 4 MW può essere difficile trovare dispositivi di disconnessione delle dimensioni corrette per il quadro elettrico.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?