990-5783K-017

Collegamento dell'apparecchiatura ai contatti di ingresso e ai relè di uscita

  1. Far passare i cavi di segnale dai contatti/relè in uso dalla parte superiore o inferiore dell'armadio I/O e fino alle schede sul lato destro dell'armadio I/O come mostrato in Prepare for External Signal Cables.
  2. Collegare l'apparecchiatura alla morsettiera dei contatti di ingresso e/o ai relè di uscita. Effettuare una chiara identificazione dei cavi di segnale collegati.
    NOTA: Non collegare la morsettiera alla scheda. I cavi di segnale saranno collegati da Schneider Electric durante il servizio di assemblaggio.

Panoramica dei contatti di ingresso e dei relè di uscita

Contatti di ingresso

Evitare di collegare qualsiasi circuito ai contatti di ingresso, salvo qualora sia possibile verificare che il circuito è di Classe 2/SELV.

Tutti i circuiti connessi devono avere la stessa connessione 0 V.

I contatti di ingresso supportano 24 VCC a 10 mA.

L'interruttore SW5500 su 0P6548 è utilizzato per passare da alimentazione SELV interna per ingressi (impostazione standard) a alimentazione esterna*. Se viene selezionata l'alimentazione esterna, questa deve essere collegata a J5530.

Nome Descrizione Posizione
IN 1 (contatto 1) Contatto di ingresso configurabile 0P6548 connettore J5502*
IN 2 (contatto 2) Contatto di ingresso configurabile 0P6548 connettore J5503*
IN 3 (contatto 3) Contatto di ingresso configurabile 0P6548 connettore J5504*
IN 4 (contatto 4) Contatto di ingresso configurabile 0P6548 connettore J5505*
IN 5 (contatto 5) Contatto di ingresso configurabile 0P6548 connettore J5510*
IN 6 Contatto AUX ridondante UOB 0P6548 connettore J5509*
IN 7 Interruttore temperatura trasformatore 0P6548 connettore J5508*
IN 8 Contatto di collegamento esterno 0P6548 connettore J5507*
IN 9 Ingresso sincronizzazione esterna forzata 0P6548 connettore J5506*
IN 10 Richiesta sincronizzazione esterna 0P6548 connettore J5511*
IN 11 Utilizzo standby bypass statico 0P6548 connettore J5512*
IN 14 MegaTie 0P6552 connettore J9027*

Relè d'uscita

NOTA: è necessario collegare un massimo di 250 V CA 5 A ai relè d'uscita.

Tutti i circuiti esterni devono essere dotati di fusibili ad azione rapida di massimo 5 A.

Nome Descrizione Posizione
OUT 1 (relè 1) Relè di uscita configurabile 0P6547 connettore J4939
OUT 2 (relè 2) Relè di uscita configurabile 0P6547 connettore J4940
OUT 3 (relè 3) Relè di uscita configurabile 0P6547 connettore J4941
OUT 4 Uscita sincronizzazione esterna forzata 0P6548 connettore J5520*
OUT 5 MegaTie 0P6548 connettore J5521*
OUT 6 Uscita richiesta sincronizzazione esterna 0P6548 connettore J5522*
OUT 7 UPS in inverter acceso 0P6548 connettore J5523*
OUT 8 (relè 4) Relè di uscita configurabile 0P6548 connettore J5524*
OUT 9 (relè 5) Relè di uscita configurabile 0P6548 connettore J5525*
OUT 10 (relè 6) Relè di uscita configurabile 0P6548 connettore J5528*
OUT 14 Contattore di collegamento 0P6552 connettore J9029*
NOTA: Fare riferimento al manuale di funzionamento per le opzioni di configurazione.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?