990-5783K-017

Collegamenti dei cavi di segnale al quadro elettrico (schede 0P6547, 0P6548, 0P6549)

NOTA: Il dispositivo di disconnessione di uscita unità (UOB) deve includere due interruttori ausiliari separati.
NOTA: l'unità di sblocco con solenoide (SKRU) è applicabile solo ai sistemi da 480 V.

Tutti i circuiti connessi devono avere la stesso riferimento 0 V.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?