990-5783K-017

Installazione del kit di montaggio alimentazione di servizio/di rete singola 0H-9161

NOTA: questa procedura è applicabile solamente ai sistemi con alimentazione di servizio/di rete singola.
  1. Montare il kit di montaggio alimentazione di servizio/di rete singola 0H-9161 tra le sbarre di ingresso e di bypass. Collegare L1 a L1, L2 a L2 e L3 a L3.
    NOTA: per ogni connessione sono necessarie due sbarre.

    Vista anteriore dell'armadio I/O

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?