990-5783K-017

Passaggio dei cavi di segnale tra l'armadio I/O e gli armadi della sezione di potenza

NOTA: Non collegare i cavi di segnale I cavi di segnale saranno collegati da Schneider Electric durante il servizio di assemblaggio.

Panoramica dei cavi di segnale tra gli armadi della sezione di potenza e l'armadio I/O

  1. Rimuovere la piastra nell'angolo superiore destro dell'armadio I/O.
  2. Rimuovere le tre piastre (a-c) da tutti gli armadi della sezione di potenza.
  3. Rimuovere e smaltire tutti i cavi di segnale 0W11379 collegati ai connettori X0002 di tutti gli armadi della sezione di potenza.
  4. Fare passare il cavo di segnale collegato sul lato sinistro dell'armadio I/O al connettore X0002 nell'armadio della sezione di potenza a sinistra dell'armadio I/O.
  5. Fare passare il cavo di segnale collegato sul lato sinistro dell'armadio I/O al connettore X0002 nell'armadio della sezione di potenza a sinistra dell'armadio I/O.
  6. Fare passare il cavo di segnale 0W7819 dal connettore 0P6516 J1005 negli armadi della sezione di potenza 1-3 (sul lato sinistro dell'armadio I/O) e nell'armadio I/O come mostrato nell'immagine e fissare il cavo.
  7. Fare passare il cavo di segnale 0W7822 dal connettore 0P6516 J1005 nell'armadio della sezione di potenza 4 e negli armadi della sezione di potenza 5–6, se disponibili (sul lato destro dell'armadio I / O), e nell'armadio I/O come mostrato nell'illustrazione e fissare il cavo.
  8. Solo nei sistemi ridondanti, fare passare il cavo di segnale 0W7827 dal connettore 0P6516 J1005 nell'armadio della sezione di potenza 7 e nell'armadio I/O e fissare il cavo.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?