990-6264H-018

Modbus接続(基板0P6502)

注記: Modbus接続用のターミネーターは、設置キット0M-9385に付属しています。
注記: Modbus接続にはシールドケーブルを使用してください。接地へのシールド接続は可能な限り短くする必要があります(1 cm未満を推奨)。すべてのModbus信号ケーブルは二重絶縁/ジャケットケーブルとし、最低定格は30 VDCである必要があります。

1台のUPSとの2線接続

例:2台のUPSとの2線接続

例:1台のUPSとの4線接続

例:2台のUPSとの4線接続

ModbusのDIPスイッチの設定

ModbusのDIPスイッチを設置状況に合わせて設定する必要があります。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

この情報は役に立ちましたか?