990-6264E-012

Raccordements de Modbus (carte 0P6502)

NOTE: Des bouchons de terminaison pour la connexion de Modbus sont fournis dans le kit d'installation 0H-9385.
NOTE: Des câbles protégés doivent être utilisés pour les raccordements de Modbus. Le raccordement protégé à la terre doit être le plus court possible (moins de 1 cm, dans l'idéal). Tous les câbles de signal Modbus doivent être des câbles à double isolation ou des câbles à gaine et être conçus pour une tension minimale de 30 V CC.

Connexion à 2 câbles avec une ASI

Exemple : Connexion à 2 câbles avec deux ASI

Exemple : Connexion à 4 câbles avec une ASI

Exemple : Connexion à 4 câbles avec deux ASI

Paramètres des commutateurs DIP Modbus

Les commutateurs DIP Modbus doivent être réglés conformément à votre installation.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?