990-5452N-006

Configurar los relés de salida

  1. En la pantalla, seleccione Configuración > Relés de salida.
  2. Seleccione si desea habilitar o deshabilitar el Modo de comprobación energizado.
    • Cuando el Modo de comprobación energizado esté habilitado, los relés de salida estarán ENCENDIDOS. Si se recibe una señal o si se pierde la alimentación al relé, el circuito se abrirá y el relé se desactivará.
    • Cuando el Modo de comprobación energizado esté deshabilitado, los relés de salida estarán APAGADOS. Si se recibe una señal, el circuito se cerrará y el relé se activará.
  3. Seleccione el relé de salida que desee configurar.
  4. Seleccione la función para la que desea usar el relé de salida específico en la lista siguiente:

    Alarma común: La salida se activa cuando existe alguna alarma.

    Funcionamiento normal: La salida se activa cuando el SAI está en modo de funcionamiento normal.

    Funcionamiento con batería*: La salida se activa cuando el SAI está en modo de funcionamiento con batería.

    Derivación de mantenimiento*: La salida se activa cuando el SAI está en modo de funcionamiento en derivación de mantenimiento.

    Derivación estática*: La salida se activa cuando el SAI está en modo de funcionamiento en derivación estática forzada o en derivación estática solicitada.

    Modo de alta eficiencia: La salida se activa cuando el SAI está en modo eConversion o ECO.

    Sobrecarga de salida: La entrada se activa cuando hay una condición de sobrecarga.

    El ventilador no funciona: La salida se activa cuando uno o más ventiladores no funcionan.

    La batería no funciona correctamente*: La salida se activa cuando las baterías no funcionan correctamente.

    Batería desconectada*: La salida se dispara cuando se han desconectado las baterías o cuando los dispositivos de desconexión de batería están abiertos.

    Tensión batería baja*: La salida se activa cuando la tensión de la batería está por debajo del umbral.

    Entrada fuera toler.: La salida se activa cuando la entrada está fuera de tolerancia.

    Deriv. fuera toler.*: La salida se activa cuando la derivación está fuera de tolerancia.

    Advertencia de SAI: La salida se activa cuando existe una alarma de advertencia.

    SAI crítico: La salida se activa cuando existe una alarma crítica.

    Red. paral. perdida: La salida se activa cuando se ha perdido la redundancia especificada.

    Fallo externo: La salida se activa cuando existe un fallo externo respecto al SAI.

    Modo manten. SAI: La salida se activa cuando el dispositivo de desconexión de salida de unidad (UOB) está abierto.

    Advert. del sistema: La salida se activa cuando hay una alarma de advertencia en un sistema en paralelo.

    Sistema crítico: La salida se activa cuando existe una alarma crítica en un sistema en paralelo.

    Alarma común de sistema: La salida se activa cuando existe cualquier alarma en un sistema en paralelo.

    Apagado de emergencia activado: La salida se activa cuando se ha activado el apagado de emergencia (EPO).

    Transferencia a derivación estática deshabilitada

    Alarma informativa del SAI: La salida se activa cuando existe una alarma informativa.

    Alarma informativa del sistema: La salida se activa cuando existe una alarma informativa en un sistema en paralelo.

     
  5. Configure en segundos el tiempo de retardo para la activación de la salida específica. Seleccione un valor de entre 0 y 60 segundos.
  6. Pulse OK para guardar la configuración.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?