990-5452N-031

Konfigurera utgångsreläerna

  1. På displayen väljer du Konfiguration > Utgångsreläer.
  2. Välj för att aktivera eller inaktivera Energized check mode (Spänningssatt kontrolläge).
    • När Energized check mode (Spänningssatt kontrolläge) är aktiverad är utgångsreläerna PÅ. Om en signal tas emot eller strömförsörjningen till reläet tappas slås kretsen från och reläet slås av.
    • När Energized check mode (Spänningssatt kontrollläge) är inaktiverad är utgångsreläerna AV. Om en signal tas emot stängs kretsen och reläet aktiveras.
  3. Välj det utgångsrelä som du vill konfigurera.
  4. Välj den funktion som du vill använda det specifika utgångsreläet för från listan nedan:

    Common Alarm (Allmänt larm): Utgången utlöses när larm föreligger.

    Normal Operation (Normal drift): Utgången utlöses när UPS-enheten körs i normal drift.

    Battery Operation (Batteridrift)*: Utgången utlöses när UPS-enheten körs i batteridrift.

    Maintenance Bypass (Underhållsbypass)*: Utgången utlöses när UPS-enheten körs i underhållsbypassdrift.

    Static Bypass (Statisk bypass)*: Utgången utlöses när UPS-enheten körs i tvingad statisk bypassdrift eller begärd statisk bypassdrift.

    Högeffektivitetsläge: Utgången utlöses när UPS körs i eConversion eller ECO-läge.

    Utgångsöverlastning: Ingången utlöses när överbelastning föreligger.

    Fan Inoperable (Fläkten ej i drift) Utgången utlöses när en eller flera fläktar inte är i drift.

    Battery is not Working Correctly (Batteriet fungerar inte korrekt)*: Utgången utlöses när batterierna inte fungerar korrekt.

    Battery Disconnected (Batteriet frånkopplat)*: Utgången utlöses när batterierna har kopplats ur eller batterifrånkopplingsenheten(-erna) är frånslagen.

    Battery Voltage Low (Batterispänning låg)*: Utgången utlöses när batterispänningen ligger under tröskeln.

    Input Out of Tolerance (Ingång utanför tolerans): Utgången utlöses när ingången är utanför toleransen.

    Bypass Out of Tolerance (Bypass utanför tolerans)*: Utgången utlöses när bypassen är utanför toleransen.

    UPS Warning (UPS-varning): Utgången utlöses när larm föreligger.

    UPS Critical (UPS Kritisk): Utgången utlöses när larm föreligger.

    Parallel Redundancy Lost (Parallell Redundans Tappad): Utgången utlöses när den angivna redundansen har tappats.

    External Fault (Externt fel): Utgången utlöses när ett externt fel påverkar UPS-enheten .

    UPS Maintenance Mode (UPS underhållsläge): Utgången utlöses när enhetens utgångsfrånkopplingsenhet (UOB) är frånslagen.

    System Warning (Systemvarning) Utgången utlöses när larm föreligger i ett parallellt system.

    System Critical (Kritiskt systemlarm) Utgången utlöses när ett kritiskt larm föreligger i ett parallellt system.

    System Common Alarm (Allmänt systemlarm): Utgången utlöses när något larm föreligger i ett parallellt system.

    Emergency power off activated (Nödavstängning aktiverad): Utgången utlöses när Nödavstängaren har aktiverats.

    Transfer to static bypass disabled (Övergång till statisk bypass inaktiverad)

    UPS informational alarm (UPS-informationslarm): Utgången utlöses när ett informationslarm föreligger.

    System informational alarm (Systeminformationslarm): Utgången utlöses när ett informationslarm föreligger i ett parallellt system.

     
  5. Ställ in fördröjningen i sekunder för att den specifika utgången ska aktiveras. Välj ett värde mellan 0 och 60 sekunder.
  6. Tryck OK för att spara dina inställningar.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.