990-5452N-032

กำหนดค่าเอาท์พุตรีเลย์

  1. ในจอแสดงผล ให้เลือกConfiguration (การกำหนดค่า) > Output Relays (เอาท์พุตรีเลย์)
  2. เลือกเปิดหรือปิดใช้งานEnergized check mode
    • หากเปิดใช้งานEnergized check mode อยู่ จะเปิดเอาท์พุตรีเลย์เช่นกัน หากได้รับสัญญาณหรือแหล่งไฟจ่ายไปยังรีเลย์ขาดหาย วงจรจะเปิดและจะปิดใช้งานรีเลย์
    • หากปิดใช้งานEnergized check mode อยู่ จะปิดเอาท์พุตรีเลย์เช่นกัน หากได้รับสัญญาณ วงจรจะปิดและจะเปิดใช้งานรีเลย์
  3. เลือกเอาท์พุตรีเลย์ที่คุณต้องการกำหนดค่า
  4. เลือกฟังก์ชันที่คุณต้องการใช้เอาต์พุตรีเลย์เฉพาะจากรายการด้านล่าง:

    การแจ้งเตือนทั่วไป: จะเปิดใช้งานเอาท์พุตนี้ หากมีสัญญาณเตือน

    การทำงานปกติ: จะเปิดใช้งานเอาท์พุตนี้ หาก UPS ทำงานในการทำงานปกติ

    การทำงานแบตเตอรี่* จะเปิดใช้งานเอาท์พุตนี้ หาก UPS ทำงานในการทำงานโดยใช้แบตเตอรี่

    บายพาสเพื่อการบำรุงรักษา* จะเปิดใช้งานเอาท์พุตนี้ หาก UPS ทำงานในการทำงานโดยบายพาสเพื่อการบำรุงรักษา

    สแตติกสวิตซ์บายพาส* จะเปิดใช้งานเอาท์พุตนี้ หาก UPS ทำงานในการทำงานโดยสเตติกบายพาสที่บังคับหรือการทำงานโดยสเตติกบายพาสที่ร้องขอ

    โหมดประสิทธิภาพสูง: เอาท์พุทนี้จะเปิดใช้งานต่อเมื่อ UPS ทำงานในการทำงานโหมด eConversion หรือโหมด ECO

    โอเวอร์โหลดของเอาท์พุท: จะเปิดใช้งานอินพุตนี้ หากมีการทำงานที่โอเวอร์โหลด

    พัดลมไม่สามารถทำงานได้: จะเปิดใช้งานเอาท์พุตนี้ หากมีพัดลมอย่างน้อยหนึ่งตัวไม่ทำงาน

    แบตเตอรี่ทำงานไม่ถูกต้อง*: จะเปิดใช้งานเอาท์พุตนี้ หากแบตเตอรี่ทำงานไม่ถูกต้อง

    แบตเตอรี่ถูกถอดออก*: เอาต์พุตจะถูกทริกเกอร์เมื่อแบตเตอรี่ถูกตัดการเชื่อมต่อหรืออุปกรณ์ตัดการเชื่อมต่อแบตเตอรี่เปิดอยู่

    แรงดันแบตเตอรี่ต่ำ*: จะเปิดใช้งานเอาท์พุตนี้ หากแรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่ต่ำกว่าเกณฑ์

    อินพุตนอกช่วง: จะเปิดใช้งานเอาท์พุตนี้ หากอินพุตอยู่นอกช่วง

    บายพาสนอกช่วง*: จะเปิดใช้งานเอาท์พุตนี้ หากบายพาสอยู่นอกช่วง

    การเตือน UPS: จะเปิดใช้งานเอาท์พุตนี้ หากมีสัญญาณแจ้งการเตือน

    สถานะวิกฤติของ UPS: จะเปิดใช้งานเอาท์พุตนี้ หากมีสัญญาณแจ้งสถานะวิกฤต

    เสียระบบสำรองต่อพ่วง: จะเปิดใช้งานเอาท์พุตนี้ หากสูญเสียระบบสำรองที่ระบุ

    ข้อบกพร่องภายนอก: จะเปิดใช้งานเอาท์พุตนี้ หากมีข้อบกพร่องภายนอกต่อ UPS

    โหมดบำรุงรักษา UPS เอาท์พุตจะถูกทริกเกอร์เมื่ออุปกรณ์ตัดการเชื่อมต่อเอาท์พุตของหน่วย (UOB) เปิดอยู่

    คำเตือนระบบ: จะเปิดใช้งานเอาท์พุตนี้ หากมีสัญญาณแจ้งการเตือนในระบบขนาน

    สถานะวิกฤตของระบบ: จะเปิดใช้งานเอาท์พุตนี้ หากมีสัญญาณแจ้งสถานะวิกฤตในระบบขนาน

    สัญญาณทั่วไปของระบบ จะเปิดใช้งานเอาท์พุตนี้ หากมีสัญญาณแจ้งในระบบขนาน

    เปิดใช้งานปุ่มปิดเครื่องฉุกเฉินแล้ว: จะเปิดใช้งานเอาท์พุตนี้ หากเปิดใช้งานปุ่มปิดเครื่องฉุกเฉินแล้ว

    การย้ายไปยังบายพาสสถิตย์ถูกปิดใช้งาน

    การแจ้งเตือนข้อมูลของเครื่องสำรองไฟฟ้าต่อเนื่อง: จะเปิดใช้งานเอาท์พุตนี้ หากมีสัญญาณแจ้งเตือนข้อมูล

    การแจ้งเตือนข้อมูลของระบบ จะเปิดใช้งานเอาท์พุตนี้ หากมีสัญญาณแจ้งเตือนข้อมูลในระบบขนาน

     
  5. ตั้งค่าหน่วงเป็นวินาทีเพื่อเปิดใช้งานเอาท์พุตเฉพาะ เลือกค่าระหว่าง 0 และ 60 วินาที
  6. แตะที่ OK เพื่อบันทึกการตั้งค่าของคุณ
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.