990-5452N-018

出力リレーの設定

  1. ディスプレイでConfiguration(設定) > Output Relays(出力リレー)を選択します。
  2. Energized check mode(通電チェックモード)を有効または無効にします。
    • Energized check mode(通電チェックモード)を有効にすると、出力リレーがオンになります。信号を受信した場合や、リレーに対する電源供給が停止した場合、回路がオープンになり、リレーの動作が停止します。
    • Energized check mode(通電チェックモード)を無効にすると、出力リレーがオフになります。信号を受信すると、回路がクローズになり、リレーがアクティブになります。
  3. 設定する出力リレーを選択します。
  4. 以下のリストから、特定の出力リレーを適用したい機能を選択します。

    Common Alarm(共通アラーム):アラームが発生すると、出力がトリガーされます。

    Normal Operation(通常運転):UPSが通常運転モードで稼働している場合に、出力がトリガーされます。

    Battery Operation(バッテリー運転)*:UPSがバッテリー運転モードで稼働している場合に、出力がトリガーされます。

    Maintenance Bypass(保守バイパス)*:UPSが保守バイパス運転モードで稼働している場合に、出力がトリガーされます。

    Static Bypass(スタティックバイパス)*:UPSが強制スタティックバイパス運転モードまたは要求スタティックバイパス運転モードで稼働している場合に、出力がトリガーされます。

    High Efficiency Mode(高効率モード):UPSがECOnversionモードまたはECOモードで稼働している場合に、出力がトリガーされます。

    Output Overload(出力過負荷):負荷が高い場合に、入力がトリガーされます。

    Fan Inoperable(ファンが稼働不能):1つ以上のファンが稼働できなくなった場合に、出力がトリガーされます。

    Battery is not Working Correctly(バッテリーの動作異常)*:バッテリーが正しく動作していない場合に、出力がトリガーされます。

    Battery Disconnected(バッテリー切断)*:バッテリーに接続されていない場合や、バッテリー遮断装置が開いている場合に、出力がトリガーされます。

    Battery Voltage Low(バッテリー電圧低下)*:バッテリー電圧がしきい値を下回った場合に、出力がトリガーされます。

    Input Out of Tolerance(入力が許容範囲外):入力が許容範囲外になった場合に、出力がトリガーされます。

    Bypass Out of Tolerance(バイパスが許容範囲外)*:バイパスが許容範囲外になった場合に、出力がトリガーされます。

    UPS Warning(UPS警告):警告アラームが発生すると、出力がトリガーされます。

    UPS Critical(UPS重大):重大アラームが発生すると、出力がトリガーされます。

    Parallel Redundancy Lost(並列冗長性の喪失):指定された冗長性が失われた場合に、出力がトリガーされます。

    External Fault(外部障害):UPSの外部で障害が発生した場合に、出力がトリガーされます。

    UPS Maintenance Mode(UPS保守モード):ユニット出力遮断装置(UOB)がオープンになっている場合に、出力がトリガーされます。

    System Warning(システム警告):並列システムで警告アラームが発生すると、出力がトリガーされます。

    System Critical(システム重大):並列システムで重大アラームが発生すると、出力がトリガーされます。

    System Common Alarm(システム共通アラーム):並列システムでアラームが発生すると、出力がトリガーされます。

    Emergency power off activated(非常時電源オフ有効):EPOがアクティブになった場合に、出力がトリガーされます。

    Transfer to static bypass disabled(スタティックバイパスへの切り替え無効)

    UPS informational alarm(UPS情報アラーム):情報アラームが発生すると、出力がトリガーされます。

    System informational alarm(システム情報アラーム):並列システムで情報アラームが発生すると、出力がトリガーされます。

     
  5. 特定の出力が有効になるまでの遅延時間を秒単位で設定します。0~60秒の範囲内で値を選択してください。
  6. OKをタップして設定を保存します。
フィードバック
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.