990-5452M-025

Konfiguracja przekaźników wyjściowych

  1. Na wyświetlaczu wybierz Konfiguracja > Przekaźniki wyjściowe.
  2. Wybierz odpowiednią opcję, aby włączyć lub wyłączyć Tryb kontroli pod napięciem.
    • Gdy Tryb kontroli pod napięciem jest włączony, przekaźniki wyjściowe są włączone. Po odebraniu sygnału lub utracie zasilania przekaźnika obwód zostanie otwarty, a przekaźnik zostanie dezaktywowany.
    • Gdy Tryb kontroli pod napięciem jest wyłączony, przekaźniki wyjściowe są wyłączone. Po odebraniu sygnału obwód zostanie zamknięty, a przekaźnik zostanie aktywowany.
  3. Wybierz przekaźnik wyjściowy, który chcesz skonfigurować.
  4. Na liście poniżej wybierz żądaną funkcję, z której ma korzystać określony przekaźnik wyjściowy:

    Alarm zbiorczy: Aktywacja wyjścia następuje po pojawieniu się dowolnego alarmu.

    Normalny tryb pracy: Aktywacja wyjścia następuje, gdy zasilacz UPS pracuje w normalnym trybie.

    Działanie baterii*: Aktywacja wyjścia następuje, gdy zasilacz UPS pracuje w trybie pracy bateryjnej.

    Obejście konserw.*: Aktywacja wyjścia następuje, gdy zasilacz UPS pracuje w trybie z obejściem konserwacyjnym.

    Obejście statyczne*: Aktywacja wyjścia następuje, gdy zasilacz UPS pracuje w trybie wymuszonego obejścia statycznego lub żądanego obejścia statycznego.

    Tryb wysokiej sprawności: Aktywacja wyjścia następuje, gdy zasilacz UPS pracuje w trybie eConversion lub EKO.

    Przeciążenie wyjścia: Aktywacja wejścia następuje w przypadku przeciążenia.

    Wentylator nie działa: Aktywacja wyjścia następuje, gdy co najmniej jeden wentylator nie działa.

    Bateria nie działa poprawnie*: Aktywacja wyjścia następuje, gdy baterie nie działają poprawnie.

    Akumulator odłączony*: Aktywacja wyjścia następuje, gdy baterie zostaną odłączone lub wyłączniki baterii zostaną otwarte.

    Nis. napięcie akum.*: Aktywacja wyjścia następuje, gdy napięcie baterii spadnie poniżej progu.

    Tol. wejśc. przekr. Aktywacja wyjścia następuje, gdy tolerancja wejścia zostanie przekroczona.

    Tol. obejścia przek.*: Aktywacja wyjścia następuje, gdy tolerancja obejścia zostanie przekroczona.

    Ostrzeżenie UPS: Aktywacja wyjścia następuje po pojawieniu się alarmu o charakterze ostrzeżenia.

    Ostrzeż. kryt. UPS: Aktywacja wyjścia następuje po pojawieniu się alarmu krytycznego.

    Utrata nadm. równol.: Aktywacja wyjścia następuje po utracie określonej nadmiarowości.

    Awaria zewnętrzna: Aktywacja wyjścia następuje po pojawieniu się awarii poza systemem UPS.

    Tryb konserwacji UPS: Aktywacja wyjścia następuje po otwarciu wyłącznika wyjściowego jednostki (UOB).

    Ostrzeżenie systemu: Aktywacja wyjścia następuje po pojawieniu się alarmu o charakterze ostrzeżenia w układzie równoległym.

    Kryt. błąd systemu: Aktywacja wyjścia następuje po pojawieniu się alarmu krytycznego w układzie równoległym.

    Zwyk. ostrzeż. syst.: Aktywacja wyjścia następuje po pojawieniu się dowolnego alarmu w układzie równoległym.

    Aktywowany awaryjny wyłącznik zasilania: Aktywacja wyjścia następuje po aktywowaniu awaryjnego wyłącznika zasilania.

    Przejście do obejścia statycznego wyłączone

    Alarm informacyjny zasilacza UPS: Aktywacja wyjścia następuje po pojawieniu się alarmu informacyjnego.

    Alarm informacyjny systemu: Aktywacja wyjścia następuje po pojawieniu się alarmu informacyjnego w układzie równoległym.

     
  5. Ustaw opóźnienie w sekundach, aby aktywować określone wyjście. Zaznacz wartość od 0 do 60 sekund.
  6. Naciśnij przycisk OK, aby zapisać ustawienia.
Opinia
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.