990-5452M-034

Çıkış Rölelerinin Konfigürasyonu

  1. Ekrandan Konfigürasyon > Çıkış Röleleri.
  2. Energized check modu etkinleştirmeyi veya devre dışı bırakmayı seçin.
    • Energized check modu aktifleştirildiğinde çıkış röleleri ON'dur. Eğer bir sinyal alınmış veya röleye güç beslemesi kesilmiş ise, devre açılacak ve röle devre dışı kalacaktır.
    • Enerji verilmişkontrol modu engellendiğinde çıkış röleleri OFF durumuna gelir. Eğer bir sinyal alınmışsa, devre kapanacak ve röle aktifleşecektir.
  3. Konfigüre etmek istediğiniz çıkış rölesini seçin.
  4. Aşağıdaki listeden belirli çıkış rölesini kullanmak istediğiniz işlevi seçin:

    Genel Alarm: Herhangi bir alarm mevcut olduğunda çıkış tetiklenir.

    Normal Çalışma: UPS normal çalışma modunda çalışırken çıkış tetiklenir.

    Akü Çalışması*: UPS akü çalışma modunda çalışırken çıkış tetiklenir.

    Bakım Bypass*: UPS bakım bypass çalışma modunda çalışırken çıkış tetiklenir.

    Statik Bypass*: UPS zorlamalı statik bypass veya tavsiye edilen statik bypass modunda çalışırken çıkış tetiklenir.

    Yüksek Verimlilik Modu: UPS, eConversion veya ECO modda çalışıyorsa çıkış tetiklenir.

    Çıkış Aşırı Yük: Aşırı yük olduğunda giriş tetiklenir.

    Fan Çalışmıyor: Bir veya daha fazla fan çalışmadığında çıkış tetiklenir.

    Akü Doğru Çalışmıyor*: Aküler doğru çalışmadığında çıkış tetiklenir.

    Akü Bağlantısı Kesildi*: Aküler çıkarıldığında veya akü kesici(ler) açık olduğunda çıkış tetiklenir.

    Akü Gerilimi Düşük*: Akü gerilimi eşiğin altına düştüğünde çıkış tetiklenir.

    Giriş Tolerans Dışı: Giriş tolerans dışına çıktığında çıkış tetiklenir.

    Bypass Tolerans Dışı*: Bypass tolerans dışına çıktığında çıkış tetiklenir.

    UPS Uyarısı: Bir uyarı alarmı mevcut olduğunda çıkış tetiklenir.

    UPS Kritik: Kritik bir alarm mevcut olduğunda çıkış tetiklenir.

    Paralel Yedeklemesi Yitirildi: Belirtilen yedekleme kaybedildiğinde çıkış tetiklenir.

    Harici Arıza: UPS dışında bir arıza mevcut olduğunda çıkış tetiklenir.

    UPS Bakım Modu: Cihaz çıkış kesicisi (UOB) OFF olduğunda çıkış tetiklenir.

    Sistem Uyarısı: Paralel bir sistemde bir uyarı alarmı mevcut olduğunda çıkış tetiklenir.

    Sistem Kritik: Paralel bir sistemde kritik bir alarm mevcut olduğunda çıkış tetiklenir.

    Sistem Genel Alarm: Paralel bir sistemde herhangi bir alarm mevcut olduğunda çıkış tetiklenir.

    Acil durum güç kesintisi etkinleştirildi: EPO aktifleştirildiğinde çıktığında çıkış tetiklenir.

    Statik bypass'a aktarım devre dışı

    UPS bilgilendirici alarm: Paralel bir sistemde bir bilgi alarmı mevcut olduğunda çıkış tetiklenir.

    Sistem bilgilendirici alarmı: Paralel bir sistemde bir bilgi alarmı mevcut olduğunda çıkış tetiklenir.

     
  5. Belirli çıkışın etkinleştirilmesi için saniye olarak gecikmeyi ayarlayın. 0 ile 60 saniye arasında bir değer seçin.
  6. Ayarlarınızı kaydetmek için Tamam butonuna basın.
Geri bildirim
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.