990-5452N-007

Διαμόρφωση ρελέ εξόδου

  1. Στην οθόνη επιλέξτε Διαμόρφωση > Ρελέ εξόδου.
  2. Επιλέξτε για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την Λειτουργία ενεργοποιημένου ελέγχου.
    • Όταν η Λειτουργία ενεργοποιημένου ελέγχου είναι ενεργοποημένη, τα ρελέ εξόδου είναι ενεργοποιημένα. Εάν ληφθεί ένα σήμα ή έχει χαθεί η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος του ρελέ, το κύκλωμα θα ανοίξει και το ρελέ θα απενεργοποιηθεί.
    • Όταν η Λειτουργία ενεργοποιημένου ελέγχου είναι απενεργοποημένη, τα ρελέ εξόδου είναι απενεργοποιημένα. Εάν ληφθεί σήμα, το κύκλωμα θα κλείσει και το ρελέ θα ενεργοποιηθεί.
  3. Επιλέξτε το ρελέ εξόδου που επιθυμείτε να διαμορφώσετε.
  4. Επιλέξτε τη λειτουργία στην οποία επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε το συγκεκριμένο ρελέ εξόδου από την παρακάτω λίστα:

    Κοινός συναγερμός: Η έξοδος ενεργοποιείται όταν υπάρχει οποιοσδήποτε είδος συναγερμού.

    Κανονική λειτουργία: Η έξοδος ενεργοποιείται όταν το UPS λειτουργεί σε κανονική λειτουργία.

    Λειτουργία μπαταρίας*: Η έξοδος ενεργοποιείται όταν το UPS λειτουργεί με μπαταρία.

    Παράκαμψη συντήρησης*: Η έξοδος ενεργοποιείται όταν το UPS λειτουργεί σε λειτουργία παράκαμψης συντήρησης.

    Στατική παράκαμψη*: Η έξοδος ενεργοποιείται όταν το UPS εκτελείται σε αναγκαστική λειτουργία στατικής παράκαμψης ή σε απαιτούμενη λειτουργία στατικής παράκαμψης.

    Λειτουργία υψηλής απόδοσης: Η έξοδος ενεργοποιείται όταν το UPS εκτελείται σε λειτουργία eCOnversion ή ECO.

    Υπερφόρτωση εξόδου: Η είσοδος ενεργοποιείται όταν υπάρχει κατάσταση υπερφόρτωσης.

    Ανεμιστήρας εκτός λειτουργίας Η έξοδος ενεργοποιείται όταν ένας ή περισσότεροι ανεμιστήρες δεν είναι χειρουργήσιμοι.

    Η μπαταρία δεν λειτουργεί σωστά*: Η έξοδος ενεργοποιείται όταν οι μπαταρίες δεν λειτουργούν σωστά.

    Αποσύνδεση μπαταρίας*: Η έξοδος ενεργοποιείται όταν οι μπαταρίες έχουν αποσυνδεθεί ή οι αυτόματοι διατάξεις αποσύνδεσης της μπαταρίας είναι ανοικτοί.

    Χαμηλή τάση μπαταρίας*: Η έξοδος ενεργοποιείται όταν η τάση της μπαταρίας είναι κάτω από το όριο.

    Είσοδος εκτός ανοχής Η έξοδος ενεργοποιείται όταν η είσοδος είναι εκτός ορίων ανοχής.

    Παράκαμψη εκτός ανοχής*: Η έξοδος ενεργοποιείται όταν η παράκαμψη είναι εκτός ανοχής.

    Συναγερμός προειδοποίησης UPS Η έξοδος ενεργοποιείται όταν υπάρχει προειδοποίηση συναγερμού.

    Κρίσιμος συναγερμός UPS Η έξοδος ενεργοποιείται όταν υπάρχει κρίσιμος συναγερμός.

    Απώλεια παράλληλης εφεδρείας Η έξοδος ενεργοποιείται όταν έχει χαθεί η συγκεκριμένη εφεδρεία.

    Εξωτερικό σφάλμα Η έξοδος ενεργοποιείται όταν υπάρχει σφάλμα, εξωτερικό σχετικά με το UPS.

    Κατάσταση συντήρησης UPS Η έξοδος ενεργοποιείται όταν η διάταξη αποσύνδεσης εξόδου μονάδας (UOB) είναι ανοικτή.

    Προειδοποίηση συστήματος: Η έξοδος ενεργοποιείται όταν υπάρχει προειδοποίηση συναγερμού σε παράλληλο σύστημα.

    Κρίσιμο σύστημα Η έξοδος ενεργοποιείται όταν υπάρχει κρίσιμος συναγερμός σε παράλληλο σύστημα.

    Κοινός συναγερμός συστήματος Η έξοδος ενεργοποιείται όταν υπάρχει συναγερμός σε παράλληλο σύστημα.

    Απενεργοποίηση έκτακτης ανάγκης (EPO) Η έξοδος ενεργοποιείται όταν έχει ενεργοποιηθεί η EPO.

    Η μεταφορά στη στατική παράκαμψη απενεργοποιήθηκε

    Πληροφοριακός συναγερμός UPS: Η έξοδος ενεργοποιείται όταν υπάρχει πληροφοριακός συναγερμός.

    Πληροφοριακός συναγερμός συστήματος: Η έξοδος ενεργοποιείται όταν υπάρχει συναγερμός πληροφοριών σε παράλληλο σύστημα.

     
  5. Ορίστε την καθυστέρηση σε δευτερόλεπτα για την ενεργοποίηση της συγκεκριμένης εξόδου. Επιλέξτε μια τιμή μεταξύ 0 και 60 δευτερολέπτων.
  6. Πατήστε OK για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις.
Προτάσεις
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.