990-5452N-017

Configurazione dei relè d’uscita

  1. Sul display, selezionare Configurazione > Relè d’uscita.
  2. Selezionare per attivare o disattivare la Energized check mode.
    • Quando la Energized check mode è attivata, i relè di uscita sono accesi. Se viene ricevuto un segnale o l’alimentazione del relè viene meno, il circuito si aprirà e il relè verrà disattivato.
    • Quando la Energized check mode è disattiva, i relè di uscita sono spenti. Se viene ricevuto un segnale, il circuito si chiude e il relè viene attivato.
  3. Selezionare il relè d’uscita che si desidera configurare.
  4. Selezionare dal seguente elenco la funzione per cui utilizzare lo specifico relè d’uscita:

    Allarme comune: l’uscita viene attivata in presenza di qualsiasi tipo di allarme.

    Funzion. normale: l’uscita viene attivata quando l’UPS presenta un funzionamento normale.

    Funz. a batteria*: l’uscita viene attivata quando l’UPS presenta un funzionamento a batteria.

    Bypass manutenzione*: l’uscita viene attivata quando l’UPS presenta un funzionamento in bypass di manutenzione.

    Bypass statico*: l’uscita viene attivata quando l’UPS presenta un funzionamento in bypass statico forzato o in bypass statico richiesto.

    Modalità alta efficienza: L’uscita si attiva quando l’UPS funziona in modalità eConversion o ECO.

    Sovraccarico uscita: L’ingresso viene attivato quando si verifica una condizione di sovraccarico.

    Ventola non funzionante: l’uscita viene attivata quando una o più ventole non sono funzionanti.

    La batteria non funziona correttamente*: l’uscita viene attivata quando le batterie non funzionano correttamente.

    Batteria scollegata*: l’uscita viene attivata quando le batterie vengono scollegate o i dispositivi di disconnessione sono aperti.

    Tens. batteria bassa*: l’uscita viene attivata quando la tensione della batteria è inferiore alla soglia.

    Ingr. fuori toller.: l’uscita viene attivata quando l’ingresso è fuori tolleranza.

    Bypass fuori toller.*: l’uscita viene attivata quando il bypass è fuori tolleranza.

    Avviso UPS: l’uscita viene attivata in presenza di un allarme di avvertenza.

    UPS critico: l’uscita viene attivata in presenza di un allarme critico.

    Rid. Par. persa: l’uscita viene attivata quando la ridondanza specificata viene persa.

    Errore esterno: l’uscita viene attivata in presenza di un guasto esterno all’UPS.

    Modo manutenz. UPS: l’uscita viene attivata quando l’interruttore di uscita unità del dispositivo di disconessione (UOB) è aperto.

    Avviso sistema: l’uscita viene attivata in presenza di un allarme di avvertenza in un sistema parallelo.

    Sistema critico: l’uscita viene attivata in presenza di un allarme critico in un sistema parallelo.

    Allarme com. sistema: l’uscita viene attivata in presenza di un allarme in un sistema parallelo.

    Arresto di emergenza attivato: l’uscita viene attivata quando l’EPO è stato attivato.

    Trasferimento a bypass statico disabilitato

    Avviso informativo dell’UPS: l’uscita viene attivata in presenza di un avviso informativo.

    Avviso informativo di sistema: l’uscita viene attivata in presenza di un avviso informativo in un sistema parallelo.

     
  5. Impostare il ritardo in secondi per l’attivazione dell’uscita specifica. Selezionare un valore compreso tra 0 e 60 secondi.
  6. Toccare OK per salvare le impostazioni.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.