990-5452L-012

Configurer les relais de sortie

  1. Sur l'écran, sélectionnez Configuration > Relais de sortie.
  2. Activez ou désactivez le Mode de vérification sous tension.
    • Si le Mode de vérification sous tension est activé, les relais de sortie sont ACTIVÉS. Si un signal est reçu ou si l'alimentation électrique du relais est perdue, le circuit s'ouvrira et le relais sera désactivé.
    • Si le Mode de vérification sous tension est désactivé, les relais de sortie sont DÉSACTIVÉS. Si un signal est reçu, le circuit se fermera et le relais sera activé.
  3. Sélectionnez le relais de sortie que vous souhaitez configurer.
  4. Sélectionnez la fonction pour laquelle vous souhaitez utiliser le relais de sortie dans la liste ci-dessous :

    Alarme commune : La sortie est déclenchée lorsqu'une alarme est présente.

    Fonctionnement normal : La sortie est déclenchée lorsque l'ASI fonctionne en mode normal.

    Mode batterie* : La sortie est déclenchée lorsque l'ASI fonctionne en mode batterie.

    Bypass de maintenance* : La sortie est déclenchée lorsque l'ASI fonctionne en mode bypass de maintenance.

    Bypass statique* : La sortie est déclenchée lorsque l'ASI fonctionne en mode bypass statique forcé ou mode bypass statique requis.

    Mode Haut rendement énergétique : La sortie est déclenchée lorsque l'ASI fonctionne en mode eConversion ou ECO.

    Surcharge de sortie : L'entrée est déclenchée en cas de surcharge.

    Ventilateur HS : La sortie est déclenchée lorsqu'un ou plusieurs ventilateurs sont HS.

    La batterie ne fonctionne pas correctement* : La sortie est déclenchée si les batteries ne fonctionnent pas correctement.

    Batterie déconnectée* : La sortie est déclenchée si les batteries ont été déconnectées ou si le ou les interrupteurs batteries sont ouverts.

    Tension bat. basse* : La sortie est déclenchée si la tension de batterie est inférieure au seuil.

    Entrée hors tolérances : La sortie est déclenchée si l'entrée est hors tolérance.

    Bypass hors tolérance* : La sortie est déclenchée si le bypass est hors tolérance.

    Avertissement de l'ASI : La sortie est déclenchée lorsqu'une alarme d'avertissement est présente.

    ASI critique : La sortie est déclenchée lorsqu'une alarme critique est présente.

    Redondance parallèle perdue : La sortie est déclenchée si la redondance spécifiée a été perdue.

    Défaillance externe : La sortie est déclenchée lorsqu'une défaillance externe à l'ASI est présente.

    Mode de maintenance de l'ASI : La sortie est déclenchée si l'interrupteur de sortie de l'unité (UOB) est ouvert.

    Avertissement système : La sortie est déclenchée lorsqu'une alarme d'avertissement est présente dans un système parallèle.

    Critique système : La sortie est déclenchée lorsqu'une alarme critique est présente dans un système parallèle.

    Alarme standard du système : La sortie est déclenchée lorsqu'une alarme est présente dans un système parallèle.

    Arrêt d'urgence activé : La sortie est déclenchée si l'EPO a été activé.

    Transfert sur bypass statique désactivé

    Alarme informative de l'ASI : La sortie est déclenchée lorsqu'une information est présente.

    Alarme informative système : La sortie est déclenchée lorsqu'une information est présente dans un système parallèle.

     
  5. Définissez le délai en secondes pour l'activation de la sortie. Sélectionnez une valeur entre 0 et 60 secondes.
  6. Appuyez sur OK pour enregistrer vos réglages.
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.