990-5452N-004

Konfigurer udgangsrelæerne

  1. På displayet vælges Konfiguration > Udgangsrelæer.
  2. Vælg for at aktivere eller deaktivere Tilsluttet kontroltilstand.
    • Når Tilsluttet kontroltilstand er aktiveret, er udgangsrelæerne slået TIL. Hvis der modtages et signal, eller strømforsyningen til relæet bliver afbrudt, åbnes kredsløbet, og relæet bliver deaktiveret.
    • Når Tilsluttet kontroltilstand er deaktiveret, er udgangsrelæerne slået FRA. Hvis der modtages et signal, lukkes kredsløbet, og relæet bliver aktiveret.
  3. Vælg det udgangsrelæ, der skal konfigureres.
  4. På nedenstående liste vælges den funktion, det pågældende udgangsrelæ skal have:

    Generel alarm: Udgangen bliver udløst, når der er en forudindstillet alarm.

    Normal drift: Udgangen bliver udløst, når UPS-systemet kører i normal drift.

    Batteridrift*: Udgangen bliver udløst, når UPS-systemet kører i batteridrift.

    Vedligeholdelsesbypass*: Udgangen bliver udløst, når UPS-systemet kører i vedligeholdelsesbypassdrift.

    Statisk bypass*: Udgangen bliver udløst, når UPS-systemet kører i tvungen statisk bypassdrift eller anmodet statisk bypassdrift.

    Højeffektivitetstilstand: Udgangen bliver udløst, når UPS-systemet kører i eConversion eller ECO-tilstand.

    Udgang overbelastet: Indgangen bliver udløst, når der opstår en overbelastningstilstand.

    Ventilator ude af funktion: Udgangen bliver udløst, når der er en eller flere ventilatorer, der er ude af funktion.

    Batteriet virker ikke korrekt*: Udgangen bliver udløst, når batterierne ikke fungerer korrekt.

    Batteri frakoblet*: Udgangen bliver udløst, når batterierne er blevet frakoblet, eller batteriafbryderen/-afbryderne er åben/åbne.

    Batterispænding lav*: Udgangen bliver udløst, når batteriets spænding er under grænsen.

    Indgang u. f. tolerance: Udgangen bliver udløst, når indgangen er uden for tilladt tolerance.

    Bypass u.f. tolerance*: Udgangen bliver udløst, når bypasskilden er uden for tilladt tolerance.

    UPS-advarsel: Udgangen bliver udløst, når der er en advarselsalarm.

    UPS kritisk: Udgangen bliver udløst, når der er en kritisk alarm.

    Parallel redundans mistet: Udgangen bliver udløst, når den angivne redundans er forsvundet.

    Ekstern fejl: Udgangen bliver udløst, når der er en fejl uden for UPS-systemet.

    UPS-vedligeholdelsestilstand: Udgangen bliver udløst, når enhedsudgangsafbryderen (UOB) er åben.

    Systemadvarsel: Udgangen bliver udløst, når der er en advarselsalarm i et parallelsystem.

    Systemkritisk: Udgangen bliver udløst, når der er en kritisk alarm i et parallelsystem.

    Alm. systemalarm: Udgangen bliver udløst, når der er en alarm i et parallelsystem.

    Nødafbryder (EPO) aktiveret: Udgangen bliver udløst, når EPO er blevet aktiveret.

    Overførsel til statisk bypass deaktiveret

    UPS-informationsalarm: Udgangen bliver udløst, når der er en informationsalarm.

    Systeminformationsalarm: Udgangen bliver udløst, når der er en informationsalarm i et parallelsystem.

     
  5. Angiv forskydningen i sekunder, før den pågældende udgang aktiveres. Vælg en værdi mellem 0 og 60 sekunder.
  6. Tryk på OK for at gemme indstillingerne.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.