990-55222D-023

Få tilgang til et konfigurert nettverksstyringsgrensesnitt

Grensesnittet til nettverksstyringskortet er kompatibelt med:
Windows®-operativsystemer:

  • Microsoft® Internet Explorer® (IE) 10.x eller nyere, med kompatibilitetsvisning aktivert.

  • Den nyeste versjonen av Microsoft® Edge®.


Alle operativsystemer:
  • De nyeste versjonene av Mozilla® Firefox® eller Google® Chrome®.

Fremgangsmåten nedenfor beskriver hvordan du får tilgang til et nettverksadministrasjonsgrensesnitt fra et webgrensesnitt. Du kan også bruke følgende grensesnitt hvis de er aktivert:

  • SSH

  • SNMP

  • FTP

  • SFTP

MERK: Besøk www.schneider-electric.com for å se produktets Security Deployment Guidelines and Security Handbook.

Nettverksstyringskortet støtter NTP-tilkopling for synkronisering av tid. Kontroller at kun ett nettverksstyringsgrensesnitt i hele UPS-systemet (enkelt- eller parallellsystem) er innstilt for å synkronisere tid.

Du kan bruke en av disse protokollene når du bruker webgrensesnittet:

  • HTTP-protokollen (aktivert som standard), som tilbyr autentisering med brukernavn og PIN-kode, men ingen kryptering.

  • HTTPS-protokollen, som tilbyr ekstra sikkerhet ved hjelp av SSL (Secure Socket Layer). Den krypterer brukernavn, PIN-koder og data som overføres, og autentiserer nettverksstyringskort ved hjelp av digitale sertifikater.

Se Aktiver HTTP-/HTTPS-protokoller.

Som standard deaktiveres SNMP-protokoller på nettverksstyringskortet for å unngå cybersikkerhetsrisiko. SNMP-protokoller må være aktivert for at du skal kunne bruke overvåkingsfunksjonene til nettverksstyringskortet eller kople til EcoStruxure IT Gateway eller StruxureWare Data Center Expert. Du kan aktivere og bruke hvilken som helst av disse SNMP-protokollene:

  • SNMPv1, som gir minimal sikkerhet. Hvis du bruker denne protokollen, anbefaler Schneider Electric at du tilpasser parameterne for tilgangskontroll for å forbedre sikkerheten.

  • SNMPv3, som gir ekstra sikkerhet gjennom både kryptering og autentisering. Schneider Electric anbefaler at du bruker denne protokollen for få bedre sikkerhet og tilpasse parameterne for tilgangskontroll.

Se Aktiver SNMP-protokoller.

Aktiver HTTP-/HTTPS-protokoller

  1. Få tilgang til nettverksadministrasjonsgrensesnittet via dets IP-adresse (eller DNS-navn, hvis et DNS-navn er konfigurert).
  2. Angi brukernavn og passord. Standard brukernavn og passord er apc. Du blir bedt om å endre dette passordet den første gangen du logger på.
  3. Du aktiverer eller deaktiverer HTTP- eller HTTPS-protokollen ved å gå til Configuration (Konfigurasjon) > Network (Nettverk) > Web (Internett) > Access (Tilgang). Deretter velger du protokoll, angir parameterne og klikker på Apply (Bruk).

Aktiver SNMP-protokoller

  1. Få tilgang til nettverksadministrasjonsgrensesnittet via dets IP-adresse (eller DNS-navn, hvis et DNS-navn er konfigurert).
  2. Angi brukernavn og passord. Standard brukernavn og passord er apc. Du blir bedt om å endre dette passordet den første gangen du logger på.
  3. Slik aktiverer du SNMPv1-protokollen:
    1. Gå til Konfigurasjon > Nettverk > SNMPv1 > Tilgang, velg Aktiver og klikk på Bruk.
    2. Gå til Konfigurasjon > Nettverk > SNMPv1 > Tilgangskontroll og konfigurer parameterne.
  4. Slik aktiverer du SNMPv3-protokollen:
    1. Gå til Konfigurasjon > Nettverk > SNMPv3 > Tilgang, velg Aktiver og klikk på Bruk.
    2. Gå til Konfigurasjon > Nettverk > SNMPv3 > Tilgangskontroll og konfigurer parameterne.
    3. Gå til Konfigurasjon > Nettverk > SNMPv3 > Brukerprofiler og konfigurer parameterne.
MERK: SNMPv1- eller SNMPv3-innstillingene må samsvare med innstillingene på EcoStruxure IT Gateway eller StruxureWare Data Center Expert for at nettverksstyringskort 4 skal kommunisere riktig med EcoStruxure IT Gateway eller StruxureWare Data Center Expert.
Tilbakemelding
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.