990-55222D-004

Få adgang til en konfigureret netværksadministrationsgrænseflade

Webgrænsefladen for netværksadministrationskortet er kompatibel med:
Windows®-operativsystemer:

  • Microsoft® Internet Explorer® (IE) 10.x eller nyere med kompatibilitetsvisning slået til.

  • Den nyeste version af Microsoft® Edge®.


Alle operativsystemer:
  • De nyeste versioner af Mozilla® Firefox® eller Google® Chrome®

I nedenstående procedure beskrives det, hvordan man får adgang til en netværksadministrationsgrænseflade via en webgrænseflade. Hvis de aktiveres, kan følgende grænseflader også benyttes:

  • SSH

  • SNMP

  • FTP

  • SFTP

BEMÆRK: Gå til www.schneider-electric.com for at se Security Deployment Guidelines and Security Handbook til produktet.

Netværksadministrationskortet understøtter NTP-forbindelse til tidssynkronisering. Vær sikker på, at kun én netværksadministrationsgrænseflade i hele UPS-systemet (enkelt eller parallelt) er indstillet til at synkronisere tid.

Ved brug af webgrænsefladen kan du anvende en af de to følgende protokoller:

  • HTTP-protokollen (som standard deaktiveret), der bruger brugernavn og pinkode, men ingen kryptering, til godkendelse.

  • HTTPS-protokollen (som standard aktiveret), som giver ekstra sikkerhed ved hjælp af Secure Socket Layer (SSL), krypterer brugernavne, pinkoder og sendte data samt godkender netværksadministrationskort ved hjælp af digitale certifikater.

Se Aktivér HTTP/HTTPS-protokoller.

SNMP-protokoller er som standard deaktiveret i netværksadministrationskortet for at undgå cybersikkerhedsrisici. SNMP-protokoller skal aktiveres for at kunne bruge overvågningsfunktionerne i netværksadministrationskortet eller for at kunne oprette forbindelse til EcoStruxure IT Gateway eller StruxureWare Data Center Expert. Du kan aktivere og bruge en af disse SNMP-protokoller:

  • SNMPv1, der giver minimal sikkerhed. Hvis du bruger denne protokol, anbefaler Schneider Electric, at du tilpasser parametrene for adgangskontrol for at øge sikkerheden.

  • SNMPv3, der giver ekstra sikkerhed via både kryptering og godkendelse. Schneider Electric anbefaler at bruge denne protokol for bedre sikkerhed og mulighed for at tilpasse parametre for adgangskontrol.

Se Aktivér SNMP-protokoller.

Aktivér HTTP/HTTPS-protokoller

  1. Få adgang til netværksstyringsgrænsefladen via dens IP-adresse (eller DNS-navnet, hvis det er konfigureret).
  2. Indtast brugernavn og adgangskode. Brugernavn og adgangskode er som standard apc. Du bliver bedt om at ændre denne adgangskode ved første login.
  3. Du kan aktivere eller deaktivere HTTP- eller HTTPS-protokollen ved at gå til Configuration (Konfiguration) > Network (Netværk) > Web > Access (Adgang), vælge protokollen, indstille parametrene og klikke på Apply (Anvend).

Aktivér SNMP-protokoller

  1. Få adgang til netværksstyringsgrænsefladen via dens IP-adresse (eller DNS-navnet, hvis det er konfigureret).
  2. Indtast brugernavn og adgangskode. Brugernavn og adgangskode er som standard apc. Du bliver bedt om at ændre denne adgangskode ved første login.
  3. Sådan aktiveres SNMPv1-protokollen:
    1. Gå til Konfiguration > Netværk > SNMPv1 > Adgang, vælg Aktivér, og klik på Anvend.
    2. Gå til Konfiguration > Netværk > SNMPv1 > Adgangskontrol, og indstil parametrene.
  4. Sådan aktiveres SNMPv3-protokollen:
    1. Gå til Konfiguration > Netværk > SNMPv3 > Adgang, vælg Aktivér, og klik på Anvend.
    2. Gå til Konfiguration > Netværk > SNMPv3 > Adgangskontrol, og indstil parametrene.
    3. Gå til Konfiguration > Netværk > SNMPv3 > Brugerprofiler, og indstil parametrene.
BEMÆRK: SNMPv1- eller SNMPv3-indstillingerne skal matche dine indstillinger på EcoStruxure IT Gateway eller StruxureWare Data Center Expert for at netværksadministrationskort 4 skal kunne kommunikere korrekt med EcoStruxure IT Gateway eller StruxureWare Data Center Expert.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.