Acceso a la interfaz de administración de red configurada
La interfaz web de la tarjeta de administración de red es
compatible con:
Sistemas operativos Windows®:
-
Microsoft® Internet Explorer® (IE) 10.x o superior, con la vista de compatibilidad activada.
-
La última versión de Microsoft® Edge®.
Todos los sistemas operativos:
-
Las versiones más recientes de Mozilla® Firefox® o Google® Chrome®.
El siguiente procedimiento describe cómo se accede a la interfaz de administración de red desde una interfaz web. Si están habilitadas, también es posible utilizar las interfaces siguientes:
-
SSH
-
SNMP
-
FTP
-
SFTP
La tarjeta de administración de red admite la conexión NTP para la sincronización temporal. Cerciórese de que solo esté configurada una interfaz de administración de red en todo el sistema SAI (unitario o paralelo) para sincronizar la hora.
Puede utilizar cualquiera de los protocolos siguientes cuando use la interfaz web:
-
El protocolo HTTP (deshabilitado de forma predeterminada), que proporciona autenticación por nombre de usuario y PIN, pero sin cifrado.
-
El protocolo HTTPS (habilitado de forma predeterminada), que proporciona seguridad adicional mediante la capa de puerto seguro (SSL); además, cifra nombres de usuario, PIN y los datos que se transmiten, y autentica tarjetas de administración de red mediante certificados digitales.
De forma predeterminada, los protocolos SNMP están deshabilitados en la tarjeta de administración de red para evitar riesgos de seguridad informática. Es necesario habilitar los protocolos SNMP para utilizar las funciones de supervisión de la tarjeta de administración de red, o EcoStruxure IT Gateway o StruxureWare Data Center Expert. Puede habilitar y usar cualquiera de estos protocolos SNMP:
-
SNMPv1, que proporciona una seguridad mínima. Si se utiliza este protocolo, Schneider Electric recomienda personalizar los parámetros de control de acceso para mejorar la seguridad.
-
SNMPv3, que proporciona seguridad adicional a través del cifrado y la autenticación. Schneider Electric recomienda usar este protocolo para mejorar la seguridad y personalizar los parámetros de control de acceso.
Habilitar protocolos HTTP/HTTPS
- Acceda a la interfaz de administración de red mediante su dirección IP (o su nombre de DNS si se ha configurado dicho nombre).
- Introduzca el nombre de usuario y la contraseña. El nombre de usuario y la contraseña predeterminados son apc. Se le solicitará que cambie esta contraseña cuando inicie sesión por primera vez.
- Para habilitar o deshabilitar el protocolo HTTP o HTTPS, vaya a ; a continuación, seleccione el protocolo, establezca los parámetros y haga clic en Aplicar.
Habilitar protocolos SNMP
- Acceda a la interfaz de administración de red mediante su dirección IP (o su nombre de DNS si se ha configurado dicho nombre).
- Introduzca el nombre de usuario y la contraseña. El nombre de usuario y la contraseña predeterminados son apc. Se le solicitará que cambie esta contraseña cuando inicie sesión por primera vez.
- Para habilitar el protocolo SNMPv1:
- Vaya a , seleccione Habilitar y haga clic en Aplicar.
- Vaya a y configure los parámetros.
- Para habilitar el protocolo SNMPv3:
- Vaya a , seleccione Habilitar y haga clic en Aplicar.
- Vaya a y configure los parámetros.
- Vaya a y configure los parámetros.