990-55222C-031

Åtkomst till ett konfigurerat nätverkshanteringsgränssnitt

Nätverkshanteringskortet för webbgränssnitt är kompatibelt med:
Windows® operativsystem:

  • Microsoft® Internet Explorer® (IE) 10.x eller högre, med kompatibilitetsvisning aktiverad.

  • Den senaste versionen av Microsoft® Edge®.


Alla operativsystem:
  • De senaste versionerna av Mozilla® Firefox® eller Google® Chrome®.

Nedanstående procedur beskriver hur du kommer åt nätverkshanteringsgränssnittet från ett webbgränssnitt. Om det är aktiverat är det också möjligt att använda följande gränssnitt:

  • SSH

  • SNMP

  • FTP

  • SFTP

OBS: Gå till www.schneider-electric.com för att se Security Deployment Guidelines and Security Handbook för produkten.

Nätverkshanteringskortet stöder NTP-anslutning för synkronisering av tid. Se till att endast ett nätverkshanteringsgränssnitt i hela UPS-systemet (singel eller parallellt) är inställt för att synkronisera tiden.

Du kan använda något av följande protokoll när du använder webbgränssnittet:

  • HTTP-protokollet (inaktiverat som standard) som tillhandahåller autentisering med användarnamn och PIN men ingen kryptering.

  • HTTPS-protokollet (aktiverat som standard) som ger extra säkerhet via Secure Socket Layer (SSL); krypterar användarnamn, PIN och data som överförs och verifierar nätverkhanteringskort med hjälp av digitala certifikat.

Se Aktivera HTTP/HTTPS-protokoll.

Som standard inaktiveras SNMP-protokoll på nätverkshanteringskortet för att undvika risker för cybersäkerhet. SNMP-protokoll måste vara aktiverade för att kunna använda övervakningsfunktionerna på nätverkshanteringskortet, eller för att ansluta till EcoStruxure IT Gateway eller StruxureWare Data Center Expert. Du kan aktivera och använda något av dessa SNMP-protokoll:

  • SNMPv1, vilket ger minimal säkerhet. Om du använder detta protokoll rekommenderar Schneider Electric att du anpassar åtkomstkontrollparametrarna för att förbättra säkerheten.

  • SNMPv3, som ger extra säkerhet genom både kryptering och autentisering. Schneider Electric rekommenderar att du använder detta protokoll för bättre säkerhet och för att anpassa åtkomstkontrollparametrarna.

Se Aktivera SNMP-protokoll.

Aktivera HTTP/HTTPS-protokoll

  1. Åtkomst till nätverkshanteringsgränssnittet med dess IP-adress (eller dess DNS-namn, om ett DNS-namn är konfigurerat).
  2. Ange användarnamnet och lösenordet. Standardanvändarnamn och -lösenord är apc. Du kommer att uppmanas att ändra detta lösenord vid första inloggningen.
  3. För att aktivera eller inaktivera HTTP- eller HTTPS-protokollet, gå till Configuration (Konfiguration) > Network (Nätverk) > Web (Webben) > Access (Åtkomst), välj protokollet, ställ in parametrarna och klicka på Apply (Tillämpa).

Aktivera SNMP-protokoll

  1. Åtkomst till nätverkshanteringsgränssnittet med dess IP-adress (eller dess DNS-namn, om ett DNS-namn är konfigurerat).
  2. Ange användarnamnet och lösenordet. Standardanvändarnamn och -lösenord är apc. Du kommer att uppmanas att ändra detta lösenord vid första inloggningen.
  3. För att aktivera SNMPv1-protokollet:
    1. Gå till Konfiguration > Nätverk > SNMPv1 > Åtkomst, välj Aktivera och klicka på Tillämpa.
    2. Gå till Konfiguration > Nätverk > SNMPv1 > Åtkomstkontroll och ställ in parametrarna.
  4. För att aktivera SNMPv3-protokollet:
    1. Gå till Konfiguration > Nätverk > SNMPv3 > Åtkomst, välj Aktivera och klicka på Tillämpa.
    2. Gå till Konfiguration > Nätverk > SNMPv3 > Åtkomstkontroll och ställ in parametrarna.
    3. Gå till Konfiguration > Nätverk > SNMPv3 > Användarprofiler och ställ in parametrarna.
OBS: Inställningarna SNMPv1 eller SNMPv3 måste matcha inställningarna på EcoStruxure IT Gateway eller StruxureWare Data Center Expert för att nätverkskortet 4 ska kommunicera korrekt med EcoStruxure IT Gateway eller StruxureWare Data Center Expert.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.